This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:数字接口问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1101095/afe7950-digital-interface-questions

部件号:AFE7950
主题中讨论的其他部件:LMK0.4832万

您好,我计划在当前项目中使用AFE7950IABJ。 请就以下问题作出澄清。 谢谢你。

1. REFCLK+/-差分时钟输入 是否在+/-之间具有100欧姆的内部(差分)端接? 数据表指出SYSREF+/-时钟,SYNCBIN+/-和SYNCBOUT+/-信号  的输入/内部端接为100欧姆,但没有REFCLK信息。 这些接口上是否建议使用外部100欧姆电阻器(DNI) ,以防万一?

2.我还打算将TI LMK0.4832万部件用于REFCLK和SYSREF的LVDS时钟输出分配。 这些信号都是0.1 UF交流耦合的,这是一种公平的方法,还是也应该推荐上拉/下拉规定(例如50欧姆电阻器)?

3.如果我 想通过使用SPI配置在睡眠模式下操作AFE7950,是否仍建议在 睡眠GPIO信号上提供硬接线上拉/下拉电压为1.8V (安装下拉电压以保持默认状态)?  

4. ALARM1/2输出是否有推荐的默认设置(上拉/下拉),或者如果我可以通过SPI进行配置,是否需要这些设置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    1.参考时钟具有内部100欧姆端接。 请参阅下面的DS snip:

    2.参考时钟可以是交流耦合的。 但必须在外部设置SYSREF公共模式。

    3.如果您计划通过SPI配置睡眠模式,则睡眠引脚可以保持未连接状态。

    4.如果您不打算使用这些功能,也可以打开闹钟。  

    请参阅AFE79xx安全文件夹(www.ti.com/mysecuresoftware)上的'AFE79xx_Schemical_layout_checklist.xlsm ',了解有关需要哪些连接的更多详细信息。

    此致,

    维贾伊