我们尝试完全按照 DN038中指定的尺寸来制造915MHz 频率的螺旋 PCB 天线。
使用 VNA 测量 SWR 时、谐振频率约为678MHz、而不是915MHz 目标频率。
(为了进行分析、路径中有一个0欧姆电阻器。 VNA 针对600MHz 至1000MHz 的扫描进行了校准。 图中所示的焊接尾纤是端口扩展补偿481ps)
随后、我们必须去除(磨削) 3个整螺旋圈、以增加频率 、达到大约915-920MHz 的目标值:
对于在 Altium Designer 中实现的标准1.6mm FR4 PCB 和精确螺旋尺寸、这似乎并不正确。 在第二个电路板上进行类似测量。 VNA 设置通过检查具有已知频率的基准天线进行了验证。
希望从对射频有较深了解的工程师那里了解这种大频率"差异"的潜在原因。 谢谢。