This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将射频输入功率映射到特定值

Guru**** 2477595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1121348/map-an-rf-input-power-to-specific-value

您好!

 我正在从事一个项目、以保护我们的接收器部件免受不必要的输入功率的影响、并对接收到的信号进行一些放大。

为了澄清我的问题、我要将-60dbm 转换为20dBm、将-40dBm 转换为0dBm。

我设计了一个具有两个 SP4T 射频开关的系统、但它使用许多组件、并且需要 PCB 上的突出空间。

如果您能告诉我您将(-60 - 20) dBm 转换为(-40 - 0) dBm 的建议、我将不胜感激。

 

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请向我们提供以下信息吗?

    1. 工作频率是多少?
    2. 现有系统的高级方框图
    3. 功率级别的详细范围

    -Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记了提及我的频率并很好地澄清了我的问题。

    我很想找到一个能够将-60dbm 至20dBm 范围内的输入信号(输入信号介于-60dbm 至20dBm 之间)转换为-40dBm 至0dBm 输出信号的电路。 这意味着输入上的-60dbm 需要20dBm 的放大才能成为-40dBm、而输入上的20dB 需要-20dB 的衰减。

    频率:7-8GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供一些额外信息以更好地回答您的问题。 目前、我们没有任何支持7-8 GHz 的器件。 但是、我们建议查看其他供应商、并根据插入损耗、噪声和 OIP3要求将射频衰减器、增益块或利用 VGA 相结合。  

    -Venkat