Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM
您好、支持团队、
我已经介绍了基于 Latte python 的脚本工具以及 AFE7900EVM 的原理图,我意识到有一些 GPIO 引脚可用,但这些引脚并未明确定义。 因此,根据我们自己的要求,我们可以利用这些 GPIO 引脚使用 Latte python 脚本生成新的功能,对吧?
如果是,那么下面我计划使用可用的未定义 GPIO 引脚,请验证我们可以这样做的天气或您可以建议的任何其他方式吗?
1) 1)通过在 Latte 中开发 python 脚本持续计算 DDC FFT 输出、并将其分配给任何 GPIO 引脚、以便根据该实现方案、我们可以使用 GPIO 引脚持续读取输入射频频率和 NCO 频率的差异。
2) 2)使用 Latte python 脚本为 GPIO 引脚分配当前 DSA 值和外部 LNA 增益值、以便我们可以从 GPIO 引脚连续读取。
与此类似、我们可以利用可用的 GPIO 引脚来读回上面给出的示例中的一些详细信息。 请提出建议并进行验证。