This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:在频率为2.6GHz、频率为3.5GHz 时、Mode4中的 RX 数据不好

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1111936/afe7422evm-rx-data-is-not-good-in-mode4-at-2-6ghz-at-3-5ghz

器件型号:AFE7422EVM

1 在3.5GHz 时的 RX 频谱, 右侧有非常高的杂散。   频谱左 侧不好。

2.6GHz 时的 RX 频谱 ,  图片中的红圈中有非常高的频谱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     您最近是否有任何进展?

    此致、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    很抱歉耽误你的时间。 我们上周已不在办公室。

    3.5GHz 频段的频谱右侧的杂散为3686.4MHz、即5*Fs/4。 不过、预计该杂散水平不会如此高。  

    关于其他两个乘法杂散(看起来像  一个与输入信号类似的频带)、您能否使用单音输入进行测试? 这将有助于 轻松识别杂散。   我们将在实验中使用单个音调进行测试、然后返回给您。  

    此致、

    Vijay