This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:射频放大器;微波论坛

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2582, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1108526/tsw40rf80evm-rf-microwave-forum

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2582LMX2594

您好!  

我遵循 TSW40RF8x 评估模块的用户指南(SLAU706A)。  

我要特别重复第3节(基本设置)和第4节(快速入门程序)。

我已经检查了所有器件是否已连接、信号是否符合第3.2节的要求。 但是、当我在 TSW40RF8x EVM GUI 中单击'load default'时、我会看到下面粘贴的'Device Initialization Error'弹出窗口。

我不知道(1)和(2)是什么意思、因为图2中的测试设置方框图中未指明它们。 我已确保(3)已完成。 但我仍然得到该误差。

此外、我还查看了 EVM 的原理图、并确保其他跳线位于原理图名称 JP3 (分流1和2)、JP7 (分流1和2)、JP8 (分流1和2)、JP6 (分流)中所示的位置。

如果有任何建议,将不胜感激。

一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khusro、

    此消息表示 DAC 未接收任何时钟。 只要 DAC 稍后(LMK/LMX 板载时钟设置正确之后)进行了正确配置、这个初始消息就可以忽略。 对于此 EVM 上的板载时钟、有2个选项(1)将 LMK04828 PLL2与板载122.88MHz 振荡器配合使用、或(2)使用 LMX2582生成 DAC 时钟。 根据您感兴趣的这些内容、我可以帮助您生成配置文件。 请告诉我您想要用于 ADC 和 DAC 的设置。  

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khusro、

    我只想补充一点、我建议您使用 LMX2582、因为它在音调生成方面比使用 LMK04828具有更高的灵活性。 尽管 LMK048xx 器件能够生成时钟、但其主要用途是进行时钟分频(为 FPGA 生成参考时钟)。 LMX2582能够生成20MHz 至5500MHz 的音调。 我建议使用 LMX2582作为板载时钟方法。 如果您告诉我 DAC 配置的详细信息(LMFS 模式和采样率)、我将帮助您快速启动并进行评估。

    谢谢、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase

    在此阶段、我希望从 DAC 生成1GHz 音调、以便在频谱分析仪上查看。 我一直遵循用户指南(SLAU706A)中的快速入门程序、但 没有成功。  

    当前时钟源是连接到 J12的10MHz 正弦波(1.6Vpp)。 但我不确定是否需要其他配置才能使用该时钟源。

    我很高兴您建议使用  LMX2582 作为板载时钟方法、但我不确定在哪里可以找到您所指出的相关 DAC 配置详细信息。 如果有任何帮助,将不胜感激。

    此致、Khusro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khusro、

    我在电路板上重复了用户指南中的步骤、但未发现此问题。 我所做的就是为 J12提供10MHz 的音调、切换"Reset DAC"按钮、然后按"Load Default"按钮。 执行此操作后、转到"Low Level View"选项卡并按"Read All Registers"按钮(如下所示)。

    请注意、GUI 可能需要一些时间来处理所有寄存器并更新所有选项卡上的相应字段。

    完成后、返回  DAC38RF8x→快速入门选项卡并按下 PLL 自动调优按钮。 然后、更改为 DAC38RF8x→DAC38RF8x→Clocking 选项卡并点击 Check Loop Filter Voltage。 当 DAC 配置正确时、该值将读为4。 确保 未选中外部时钟选择(左侧的紫色多路复用器)、因为在此默认模式下、我们使用 LMK04828为 DAC 计时。

    截取以下选项卡的屏幕截图并上传它们、以便我可以查看可能出现的问题。 无论硬件如何、此默认配置都应正常工作  

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase。 使用您的步骤、我这次取得了一些成功。 随附的是频谱分析仪输出-不像 SLAU706A 的图3中所示的那样干净。  我注意到的另一件事是、只有 LED D5亮起(PLL2锁定)而不是 LED D4 (LMK 锁定)、如第4页 SLAU706A 上的第二至最后一个项目符号所示。 (我刚开始使用这些板、因此对于知识不足和问题太多、我要提前道歉)。 也许、如果您只能查看屏幕截图、看看 LED D4状态是否有进一步的问题?  

    下面是您请求的频谱、LED 状态和 GUI 选项卡的屏幕截图。

    此致、Khusro


     




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khusro,这是一个很好的第一步!

    我认为、输出不如用户指南图中所示干净的主要原因是频谱分析仪的视频带宽设置。

    关于状态 LED、LMK_LOCKED 通常 指的是 LMK04828 PLL1锁定状态。 由于电路板上的某些原因、PLL1未锁定-这很奇怪、因为 PLL2锁定正常。 感谢您显示 GUI 的图像-这里没有任何明显的或对我来说突出的东西会导致 PLL1无法锁定。 我想知道 LED D4是否无法正常工作。 您可以检查 D4阳极上的电压、也可以探测 R126的任一侧。 如果电压读数 接近3V、则 PLL1被锁定、LED D4只是不起作用。 请告诉我。 从长远来看、PLL1将被旁路、但是、如果您计划在道路上的任何其他配置中进行测试、最好知道 LED 是否已熄灭、以避免不必要的长时间调试。

    接下来的步骤是决定 DAC 模式。 一些决定因素包括:最大采样率、# IQ 对、内插率和串行器/解串器速率。 您可以在数据表的表9中找到可用的 DAC 模式。 DAC38RFxx 的 JESD204B 格式

    我建议从 LMF=841等共模开始。 这是一个双路 DAC、每个 DAC 1IQ 对、8个通道、支持大量内插模式。 我将在今天进入将使用 LMX2594作为时钟源的实验练习后、为您准备一个配置文件。 敬请期待。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khusro、

    正如承诺的那样、我已经针对使用 LMX2582作为时钟源的 LMF=841模式进行了配置。 不再需要进入 J12的10MHz 音调。 这是一种双路 DAC 模式、每个 DAC 具有1个 IQ 对-与用户指南示例相同。 目前、此配置将 DAC 置于恒定输入模式、并使用 NCO 生成1GHz 音调(类似于用户指南、使用1GHz NCO 而非1.96GHz NCO)。

    e2e.ti.com/.../TSW40RF80_5F00_LMF841_5F00_8847MSPS_5F00_8xInt_5F00_LMX2582_5F00_Only_5F00_constant_5F00_input.cfg

    e2e.ti.com/.../TSW40RF80EVM_5F00_8847MSPS_5F00_8xInt_5F00_1IQ_5F00_config_2D00_file.pptx

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase。  

    感谢您提供配置文件。 我们很快就会使用它。 在 D4 LED 问题上、我们检查了 R126任一侧没有信号、因此 LED D4不被驱动-正如您所说的、这是奇数。 我们已经注意到、第二个 EVM 也是如此。 这似乎是配置问题。 也许如果我尝试配置文件、您提供的内容可能会发生变化。 我会随时为您发布。  

    再次感谢您的帮助。

    此致、Khusro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khusro、

    首先、我发送的配置文件不使用 LMK04828 PLL1、因此该 LED 不会亮起。 这是因为 LMX2582生成 LMK04828基准、而不是使用 PLL1来锁定振荡器。

    谢谢、Chase