This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:同步 LVDS 输入/输出

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1109518/afe7950-sync-lvds-inputs-outputs

器件型号:AFE7950

大家好、我正在查看 AFE7950的数据表、我想知道以下已知的0SYNCIN 和 0SYNCOUT LVDS 输入/输出规格。 我只看到列出了一个典型值。 感谢您的任何帮助。

最小和最大共模输入/输出电压、VOCM/VICM

最小和最大差分电压摆幅、VOD/VID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

     只有典型规格可用于这些参数。 我们无法提供最小/最大规格。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复。 如果您不介意我的提问、REFCLK+/-输入时钟上是否有任何电气数据? 除了交流耦合和内部100欧姆端接之外、我找不到任何有关 VOD 和 VCM 的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    VCM 由 AFE 设置。 因此、未指定它。 如数据表中所述、该信号应采用交流耦合方式、输入电平应最小为0.6V、最大为1.8V 峰间电压差分。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这听起来与 SYSREF+/-的规格相同。 如果是这样,那应该回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    SYSREF 具有直流耦合。 因此、数据表中给出了输入共模电压。 VCM 应介于0.6至0.8V 之间。  

    数据表的第7.8节(第26页)中还给出了差分摆幅电压值。   

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的提醒。 我是指输入电平中的相似之处。