This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:如何使用外部时钟模式?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1103573/afe7950evm-how-use-external-clock-mode

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

我想在 AFE7950EVM 上使用外部时钟模式。

  频率11520MHz、FadcRx 2880MHz、 FDAC  11520MHz

我更改了 AFE7950EVM 硬件和 Latte

1> 硬件  

拆下 R372、R373、R368、R369
插入 R370、R371、R366、R367、L40、 L41.

插入 C80、C81

2> Latte

setupParams.skipFpga = 1.

sysParams = AFE.systemParams

setupParams.fpgaRefClk = 180

AFE.systemStatus.loadTrigs = 1.

sysParams.externalClockTx =真

sysParams.externalClockRx =真

sysParams.FRef = 11520

sysParams.FadcRx = 2880

sysParams.FadcFb = 2880

sysParams.Fdac = 11520

##以下参数设置 LMK04828时钟方案

lmkParams.pllEn =正确

lmkParams.inputClk = 2880

lmkParams.sysrefFreq = 0.06

lmkParams.lmkFrefClk =错误

运行后 Latte 打印的消息

  无法为设备 RX:1获取链接;警报:bbfc0

  无法为设备 RX:1获取链接;警报:bbfc0

要添加的更多设置????

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    问题似乎在于、LMK PLL 使能未设置为 False。 在外部时钟模式下工作时、需要将其设置为 False、因为我们提供了外部 LMK 时钟。  

    我还附上了启用外部时钟的指令。  请按照说明操作 、您应该能够使用外部时钟启动 AFE。 e2e.ti.com/.../0624.AFE79xx-EVM-External-Clocking-Guide.pptx

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。