This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769EVM:无法在仿真模式下加载 IGUI

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769, AFE7769EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1105086/afe7769evm-not-able-to-load-igui-in-simulation-mode

器件型号:AFE7769EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7769

大家好、

  我不熟悉此 Latte 软件、 我尝试在 AFE7769 EVM 的仿真模式下使用 IGUI 运行和配置、我已按照用户指南中的说明进行操作。需要支持才能运行仿真。

这是我的日志窗口。  

    

为什么 devinit.py 脚本中会出现此错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaprasad、

    这意味着 AFE7769 EVM 上的 USB 接口驱动程序(FTDI 芯片)可能未正确安装。 我将请 Kevin 在这方面为您提供帮助。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

      感谢您的回答。
       我将等待进一步的更新。

    -Sivaprasad.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivaprasad、

    当我从 AFE7769EVM 上拔下 USB 电缆时、我能够重现您在线程中报告的错误和警告、请参阅下图。  黄色消息是警告、不是错误、因此您无需担心它们。  无法加载 iGui 错误、因为到目前为止、AFE7769EVM 仍然没有 iGui。  我们的工程师目前正在开发 iGui、但直到今年晚些时候、它才会向公众开放。   

    运行安装程序和 devinit.py 脚本后,要生成配置文件,您可以根据自己的应用程序修改启动脚本中的参数,然后运行(F5)启动脚本。  当您运行启动脚本时、您可能会看到诸如 Fuse farm load autoload Done 之类的错误未变为高电平、这是因为 EVM 未连接到 PC。   其他错误、如 Sysref 至 RX AB、读取0;预期:3、逗号对齐锁定 Lane0:false; 请检查发送器是否正在发送数据、眼图是否正常。与 AFE 和 FPGA 之间的 JESD 链路相关、我们在运行启动脚本时始终会看到这些类型的错误、并且不应阻止您生成配置文件。  您现在可以忽略它们。  

    要了解配置文件的保存位置、可以在 命令行窗口中键入 Asterix_DIR。  在我们的实验室 PC 上、配置文件保存在 C:\Users\dc-wi\Documents\Texas Instruments\Latte\lib\下   

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:    

      我们希望仿真模式正常工作的原因是、我们希望运行一些测试、以了解可以为每个参数提供的最小值和最大值限制、并且我们还生成了一个 MATLAB 数据、用于传输所需的信号 以了解如何将其作为输入馈送到该 AFE7769EVM 板。通过这些测试、我们不希望损坏板。  

      我们如何将这些数据发送到电路板、以及到目前为止、我们可以在不连接电路板的情况下执行的所有操作。

    Sivaprasad R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我运行了脚本并生成了配置文件、您能向我解释一下该文件在生成仿真或配置文件使用方面的用途吗?

    Sivaprasaad R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaprasad、

    昨天是美国的纪念日假期。 我们将审查您的问题并回复您。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在模拟模式下、您 唯一可以做的就是生成配置文件。  要在 Tx 通道的输出端传输音调、您需要为 AFE7769EVM 加电、将其连接到 FPGA、并将要传输的波形加载到 FPGA。  还有一些命令可用于传输 CW 音调。  在工作台上、我们使用的是 Xilinx TSW14J58W。  有关 FPGA 的更多信息、请访问以下链接:

    https://www.ti.com/lit/ug/slwu094/slwu094.pdf?ts=1654005800780&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您没有 J58 FPGA 或对 AFE7769EVM 加电感到不舒服、您能向我们解释一下您想要执行的测试吗、我们将看到我们是否可以在工作台上为您进行测量。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置文件的目的是配置 AFE7769。  客户收到配置文件后、会将其加载到 AFE7769芯片中。  如果一切正常、AFE7769芯片应执行配置文件希望 AFE7769执行的操作。  如果 AFE7769是一个住宅、则配置文件类似于该住宅的平面图。  要评估 AFE7769EVM、只需为电路板加电并更改启动脚本中的参数、运行脚本、然后查看 AFE7769EVM 是否正常工作。

    Kevin