主题中讨论的其他器件:AFE7769、
大家好、
我不熟悉此 Latte 软件、 我尝试在 AFE7769 EVM 的仿真模式下使用 IGUI 运行和配置、我已按照用户指南中的说明进行操作。需要支持才能运行仿真。
这是我的日志窗口。

为什么 devinit.py 脚本中会出现此错误消息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我不熟悉此 Latte 软件、 我尝试在 AFE7769 EVM 的仿真模式下使用 IGUI 运行和配置、我已按照用户指南中的说明进行操作。需要支持才能运行仿真。
这是我的日志窗口。

为什么 devinit.py 脚本中会出现此错误消息。
Sivaprasad、
当我从 AFE7769EVM 上拔下 USB 电缆时、我能够重现您在线程中报告的错误和警告、请参阅下图。 黄色消息是警告、不是错误、因此您无需担心它们。 无法加载 iGui 错误、因为到目前为止、AFE7769EVM 仍然没有 iGui。 我们的工程师目前正在开发 iGui、但直到今年晚些时候、它才会向公众开放。
运行安装程序和 devinit.py 脚本后,要生成配置文件,您可以根据自己的应用程序修改启动脚本中的参数,然后运行(F5)启动脚本。 当您运行启动脚本时、您可能会看到诸如 Fuse farm load autoload Done 之类的错误未变为高电平、这是因为 EVM 未连接到 PC。 其他错误、如 Sysref 至 RX AB、读取0;预期:3、逗号对齐锁定 Lane0:false; 请检查发送器是否正在发送数据、眼图是否正常。与 AFE 和 FPGA 之间的 JESD 链路相关、我们在运行启动脚本时始终会看到这些类型的错误、并且不应阻止您生成配置文件。 您现在可以忽略它们。
要了解配置文件的保存位置、可以在 命令行窗口中键入 Asterix_DIR。 在我们的实验室 PC 上、配置文件保存在 C:\Users\dc-wi\Documents\Texas Instruments\Latte\lib\下
Kevin
尊敬的 Kevin:
我们希望仿真模式正常工作的原因是、我们希望运行一些测试、以了解可以为每个参数提供的最小值和最大值限制、并且我们还生成了一个 MATLAB 数据、用于传输所需的信号 以了解如何将其作为输入馈送到该 AFE7769EVM 板。通过这些测试、我们不希望损坏板。
我们如何将这些数据发送到电路板、以及到目前为止、我们可以在不连接电路板的情况下执行的所有操作。
Sivaprasad R
在模拟模式下、您 唯一可以做的就是生成配置文件。 要在 Tx 通道的输出端传输音调、您需要为 AFE7769EVM 加电、将其连接到 FPGA、并将要传输的波形加载到 FPGA。 还有一些命令可用于传输 CW 音调。 在工作台上、我们使用的是 Xilinx TSW14J58W。 有关 FPGA 的更多信息、请访问以下链接:
如果您没有 J58 FPGA 或对 AFE7769EVM 加电感到不舒服、您能向我们解释一下您想要执行的测试吗、我们将看到我们是否可以在工作台上为您进行测量。
Kevin
配置文件的目的是配置 AFE7769。 客户收到配置文件后、会将其加载到 AFE7769芯片中。 如果一切正常、AFE7769芯片应执行配置文件希望 AFE7769执行的操作。 如果 AFE7769是一个住宅、则配置文件类似于该住宅的平面图。 要评估 AFE7769EVM、只需为电路板加电并更改启动脚本中的参数、运行脚本、然后查看 AFE7769EVM 是否正常工作。
Kevin