Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, LMK04828
主题中讨论的其他器件:AFE7444、 LMK04828
您好!
我看到我们可以看到有许多参考频率可供选择。

我已经尝试过368.64 MHz 和491.52 MHz、并且运行正常。
但当我尝试320MHz 和153.6MHz 也是如此、但我无法在 EVM 上看到 PLL 锁定。
请更新我们的频率、它可以锁定。
此致、
Ganesh Singh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, LMK04828
您好!
我看到我们可以看到有许多参考频率可供选择。

我已经尝试过368.64 MHz 和491.52 MHz、并且运行正常。
但当我尝试320MHz 和153.6MHz 也是如此、但我无法在 EVM 上看到 PLL 锁定。
请更新我们的频率、它可以锁定。
此致、
Ganesh Singh
尊敬的 David:
感谢您的回复。
您可以说它是 LMK04828 VCXO 的一个限制,即122.88MHz。
但是,如果我们将 VCXO 更改为100MHz 并生成320MHz,我还不清楚。 如何锁定 AFE7444的 PLL、即8847.36MHz。
PFD 频率将为 AFE 的315.977142857。 ( 预分频器:4: M 分频器:7: N 分频器:1)
我的问题是、我们能否用这种差异锁定 AFE 的 PLL?
如果我的计算错误、请更正我的错误。
此致、
Ganesh Singh