This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:更改了 AFE REF 频率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1127015/afe7444evm-change-in-afe-ref-frequency

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444LMK04828

您好!

我看到我们可以看到有许多参考频率可供选择。

我已经尝试过368.64 MHz 和491.52 MHz、并且运行正常。

但当我尝试320MHz 和153.6MHz 也是如此、但我无法在 EVM 上看到 PLL 锁定。

请更新我们的频率、它可以锁定。

此致、

Ganesh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    仅 应使用245.76 MHz、368.64 MHz 和491.52M。 由于 EVM 安装了122.88MHz 晶体、因此无法实现153.6MHz 和320MHz 参考频率。 不 应使用737.28MHz、因为 AFE7444 在基准输入上的上限为500MHz。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回复。

    您可以说它是 LMK04828 VCXO 的一个限制,即122.88MHz。  

    但是,如果我们将 VCXO 更改为100MHz 并生成320MHz,我还不清楚。 如何锁定 AFE7444的 PLL、即8847.36MHz。  

    PFD 频率将为  AFE 的315.977142857。 ( 预分频器:4: M 分频器:7: N 分频器:1)

    我的问题是、我们能否用这种差异锁定 AFE 的 PLL?

    如果我的计算错误、请更正我的错误。

    此致、

    Ganesh Singh