Other Parts Discussed in Thread: AFE7950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7950 大家好、
AFE7950的数据表提到" DAC 输出包括一 个具有 40dB 范围和1dB 模拟和0.125dB 数字步进的可变增益放大器(TX DSA)。" DSA 的描述部分也是"衰减器"。 DSA 是否可用于实际放大来自 DAC 的输出信号?
在 Rx 链中、是否有数字带通滤波器? 是否需要始终使用外部 BPF 来仅馈入目标 ADC 频带?
我希望你能够事先澄清和感谢。
此致、
Marvin