This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:DAC 功能说明

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1128925/afe7950-dac-functionality-clarification

器件型号:AFE7950

大家好、

 AFE7950的数据表提到" DAC 输出包括一 个具有 40dB 范围和1dB 模拟和0.125dB 数字步进的可变增益放大器(TX DSA)。"  DSA 的描述部分也是"衰减器"。 DSA 是否可用于实际放大来自 DAC 的输出信号?

在 Rx 链中、是否有数字带通滤波器? 是否需要始终使用外部 BPF 来仅馈入目标 ADC 频带?

我希望你能够事先澄清和感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    谢谢你。 我期待您的答复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    很抱歉耽误你的时间。  

    [~ userid="510099" URL"/support/rf-microwic-group/rf-microwica/f/rf-microwic-forum/1128925/afe7950-DAC-Functional-exclusional-] AFE7950的数据表提到" DAC 输出包括  具有40dB 范围和1dB 模拟步长和0.125dB 数字步长的可变增益放大器(TX DSA)。"  DSA 的描述部分也是"衰减器"。 DSA 是否可用于实际放大来自 DAC 的输出信号?[/QUERP]

    TX DSA 只能用于衰减来自 TX 的信号。   AFE TX 规格的最大满量程输出功率为 DSA = 0dB (即无衰减)。 随着 DSA 值的增加、衰减也会增加。  

    [~ userid="510099" URL"/support/rf-microwic-group/rf-microwica/f/rf-microwic-forum/1128925/afe7950-dac 功能-澄清"]在 Rx 链中、是否有数字带通滤波器? 是否需要始终使用外部 BPF 来仅馈入目标 ADC 频带?[/quot]

    在 RX 链中、抽取 模块中有一个数字带通滤 波器、用于抑制下采样图像和超出抽取滤波器带宽的信号。 但是、需要使用外部滤波 器来抑制 可能 混叠到目标频带或使 ADC 模拟输入饱和的任何带外信号。  

    此致、

    Vijay