请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7444 您好,
我们有 一个安装了 AFE7444的定制板。
我们以模式6运行它。 有时、在一小时等一段时间后、它会停止传输信号。
我们使用0x3c 寄存器检查温度、其最大值为57°C
您能告诉我们可能的原因吗?
此致、
Ganesh Singh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.