This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:AFE7444

Guru**** 2475455 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1132989/afe7444-afe7444

器件型号:AFE7444

您好,

我们有 一个安装了 AFE7444的定制板。  

我们以模式6运行它。 有时、在一小时等一段时间后、它会停止传输信号。

我们使用0x3c 寄存器检查温度、其最大值为57°C

您能告诉我们可能的原因吗?

此致、

Ganesh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    当发射信号关闭时、您是否检查是否触发了任何警报?  这将有助于我们了解  此问题的原因。  

    AFE74xx_Programrs_Guide_slau793a.pdf 的第3.3节介绍了警报控制 。

    此致、  

    Vijay