Other Parts Discussed in Thread: AFE7950
你(们)好,先生
关于 AFE7950的初始化时间,我们需要一些帮助来简化初始化过程。
从 EVM 板“AFE79xx_EVM_mode2.py”配置文件中,完成 AFE7950的初始化大约需要5~10分钟,时间太长,无法初始化。
如果我们使用 FPGA 直接初始化 AFE 初始化时间、AFE7950初始化时间是否有可能在0.5秒内?
AFE7950是否具有快速启动模式?
此致、
Eddie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950
你(们)好,先生
关于 AFE7950的初始化时间,我们需要一些帮助来简化初始化过程。
从 EVM 板“AFE79xx_EVM_mode2.py”配置文件中,完成 AFE7950的初始化大约需要5~10分钟,时间太长,无法初始化。
如果我们使用 FPGA 直接初始化 AFE 初始化时间、AFE7950初始化时间是否有可能在0.5秒内?
AFE7950是否具有快速启动模式?
此致、
Eddie
你(们)好、Vijay
新年快乐! 非常感谢您的大力帮助。
TI AFE7950初始化时间大约为1.84秒。(AFE 正常启动模式、无任何错误消息)
测试条件:
我们自己的设计平台(FPGA+AFE)
SPI 时钟当前为25MHz。
3.MGT 通道速率=~8~9Gbps、SYSCLK 为122.88MHz
在我们自己的设计平台上,它大约可以是538ms,而无需“等待时间”。 但是、它在下面显示了一些错误消息:
我们认为、有些写入的参数与预期原因不匹配、程序会一直拉取、直到写入值和预期值相同。
是否是导致初始时间更长的原因? 如果是这种情况、是否可以改进写入和预期程序以加快初始时间?
使用快速初始化方法时出现 TI AFE7950错误消息。
[./src/Driver/AFE7950/basicFunctions.c][afeSpiCheckWrapper][280]信息:addr[0x015
0]、lsb[0]、MSB[3]、DATA[0x08]与预期值[0x0F]不匹配
[[./src/Driver/AFE7950/init.c][configAfeFromFileFormat5][17567]错误:来自 FI 的 AFE
LE 读取检查失败:0x0150[0:3]= 0x000f、索引= 80
[../src/Driver/AFE7950/basicFunctions.c][afeSpiCheckWrapper][280]INFO:addr[0x006.
6]、lsb[6]、MSB[6]、DATA[0x73]与预期值[0x00]不匹配
[[./src/Driver/AFE7950/init.c][configAfeFromFileFormat5][17567]错误:来自 FI 的 AFE
LE 读取检查失败:0x0066[6:6]= 0x0000、索引= 9519
此致、
Eddie