This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950初始化时间

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1064506/afe7950-afe7950-initialization-time

器件型号:AFE7950

你(们)好,先生

关于 AFE7950的初始化时间,我们需要一些帮助来简化初始化过程。

从 EVM 板“AFE79xx_EVM_mode2.py”配置文件中,完成 AFE7950的初始化大约需要5~10分钟,时间太长,无法初始化。

如果我们使用 FPGA 直接初始化 AFE 初始化时间、AFE7950初始化时间是否有可能在0.5秒内?

AFE7950是否具有快速启动模式?

此致、

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    让我们脱机。 我将 通过电子邮件回复您  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vijay

     

    新年快乐! 非常感谢您的大力帮助。

     

    TI AFE7950初始化时间大约为1.84秒。(AFE 正常启动模式、无任何错误消息)

    测试条件:

    我们自己的设计平台(FPGA+AFE)

    SPI 时钟当前为25MHz。

    3.MGT 通道速率=~8~9Gbps、SYSCLK 为122.88MHz

    在我们自己的设计平台上,它大约可以是538ms,而无需“等待时间”。 但是、它在下面显示了一些错误消息:

    我们认为、有些写入的参数与预期原因不匹配、程序会一直拉取、直到写入值和预期值相同。

    是否是导致初始时间更长的原因? 如果是这种情况、是否可以改进写入和预期程序以加快初始时间?

    使用快速初始化方法时出现 TI AFE7950错误消息。

    [./src/Driver/AFE7950/basicFunctions.c][afeSpiCheckWrapper][280]信息:addr[0x015
    0]、lsb[0]、MSB[3]、DATA[0x08]与预期值[0x0F]不匹配
    [[./src/Driver/AFE7950/init.c][configAfeFromFileFormat5][17567]错误:来自 FI 的 AFE
    LE 读取检查失败:0x0150[0:3]= 0x000f、索引= 80

    [../src/Driver/AFE7950/basicFunctions.c][afeSpiCheckWrapper][280]INFO:addr[0x006.
    6]、lsb[6]、MSB[6]、DATA[0x73]与预期值[0x00]不匹配
    [[./src/Driver/AFE7950/init.c][configAfeFromFileFormat5][17567]错误:来自 FI 的 AFE
    LE 读取检查失败:0x0066[6:6]= 0x0000、索引= 9519

     

    此致、

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我回复了您的电子邮件链、您在其中提出了同样的问题。  

    此致、

    Vijay