This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:相位噪声?

Guru**** 2615935 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1060659/dac38rf83-phase-noise

器件型号:DAC38RF83
主题中讨论的其他器件:LMK04821

您好!

当 NCO 设置为767MHz 时、从以大约6MHz 的调制信号为中心的约10MHz 范围内的调制信号生成约53dBc 的信号(如相位噪声)。
在相同的调制信号输入下、如果 NCO 设置为159MHz、则没有噪声。

DAC 的时钟为84.384MHz。
采用 x24内插、DAC 在2025.216MHz 下运行、
NCO 将射频输出中心频率从93MHz 转换为767MHz。

当 NCO 设置为高频率时、噪声会增加。
如果是相位噪声、这是由 DAC 的采样时钟引起的吗?

您能给我一些关于原因和解决方案的建议吗?

767MHz

159MHz

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    我们需要了解一下。 请告知您是否可以将射频采样率提高到更高的采样率。 我怀疑这是由谐波折返造成的。 如果采样率较高、则767MHz 时的射频折返可能性较小。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-San、

    很抱歉耽误你的回答。
    上周、我向我们的客户提供了您的建议、我正在等待回复。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    还请客户将载波移动+/-1MHz、以查看如何移动噪声形状。 如果移动3倍或5倍、则可能是3阶或5阶谐波。 如果它移动1:1比率、那么它可能是时钟混合产物。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-San、

    感谢你的建议。
    我将向客户报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    我对这种情况有一些了解。

    当 DAC 的输入信号为固定值(直流)时
    在由 NCO 转换的 CW 处以及远离 CW 中心频率的2.637MHz (= SYSREF 频率)处观察到杂散。

    我认为、这种杂散可以在输出调制信号时看起来像一个阶跃的部分中看到。
    虚假来源未知。

    由于硬件限制、尝试更改采样率并不容易、也不可能。

    我们确认了信噪比的 NCO 频率相关性。
    两者之间的关系是、将 NCO 频率加倍可将杂散发射降低6dB。

    附加确认、
    1.更改 NCO 的频率
    2.更改 DAC 的 IQ 输入信号的频率
    无论采用哪种方式、如果载波为+/- 1MHz
    噪声的形状不会改变。

    是否可以调查虚假原因并对此内容采取对策?

    很抱歉、询问困难。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    这是 SYSREF 耦合引起的乘法杂散。 当 SYSREF 信号的时钟驱动器产生能量时、它会调制到 CW 或 LTE 信号上。 它是一个1:1的比率运动、也是一个直接复制(振幅调制)产生的双面杂散(即 Fout + SYSREF 和 Fout - SYSREF 上的杂散)。

    我们已经看到过这样的情况、建议客户关闭 SYSREF 驱动器(三态)。 请告知客户是否可以在 DAC38RF8x 完成编程和初始化后对 SYSREF 驱动器进行三态处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-San、

    我获得了客户的评估结果。

    DAC 的时钟由 LMK04821提供。

    当到 DAC 的 SYSREF 驱动器(DCLKout3)通过 LCPECL 断电时、杂散没有变化。
    当提供 IQ 信号的 FPGA 的 SYSREF 驱动器(DCLKout1)通过 LVDS 断电时、杂散消失。

    但是、在这种情况下、我认为客户系统无法正常工作。
    我是否应该了解这是使用 SYSREF 驱动器时不可避免的问题?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    这些问题似乎是由于器件的布局而引起的。 请查找 DCLKout1靠近 DAC 输出的区域、并将 DCLKout1移至远离射频输出的位置、以最大限度地减少干扰。 请注意 、LMK04821可能在 DCLKout1和 DCLKout3之间存在耦合。 有关更多详细信息、请参阅有关 LMK04821通道串扰的 CTS 论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    感谢您的建议。
    CTS 将联系 CTS。

    此致、

    Hiroshi