主题中讨论的其他器件: LMK04828
大家好、好的
我们现在正在调试 DAC38RF82、在 LMFSHD=42111模式下、解决弹性缓冲器匹配错误的问题。第一个非/k/与"match_ctrl"和"match_data"编程值不匹配。
设计详细信息:
(1) LMFSHD=42111;
(2) FDac (DACCLK)=4800M、外部差分时钟;
(3).单路 DAC (DAC A)
(4) 1个 IQ 对
(5) 4个串行器/解串器通道
(6)解释=6.
(8) sysref=25MHz、通道速率= 8GHz
(9) FPGA GTH REFCLK=200MHz
(11) K=16、RBD = 15
问题:
我们读取寄存器 0x64到0x67;
(1) 0x2000的错误将出现在0x64到0x67之间
同步信号
(1)同步信号从高电平到低电平、就像图像一样
3.我尝试找出哪个链接 参数错误,链接配置的图像如下所示
在第二个多帧中、我无法实现链接参数数据的含义、您能给我一个手吗?
如何处理此问题?
此致、
电容器