This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GC4016DK:GC4016 PB DDC 的真实性

Guru**** 2616445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1051144/gc4016dk-genuinity-of-gc4016-pb-ddcs

器件型号:GC4016DK

作为我们项目要求的一部分、我们在定制 PCB 上使用 GC4016PB DDC BGA。这是一款经过验证的设计、自2008年起投入生产。

在最近的量产批次(自2017年起)中、我们发现其中一些 PCB 的+2.5V 和+3.3V 电源短路(阻抗<2 Ω)。经过仔细研究后、我们可以找出 GC4016 IC 的问题根源。 我们查看了库存、发现了三批此类 IC。

图1中显示的第一个批次的阻抗为37欧姆、介于+2.5V 和+3.3V 之间。

图2中显示的第二个批次在+2.5V 和+3.3V 之间具有大约700欧姆的阻抗

图3中显示的第三个批次的阻抗为兆欧级。

我们的 PCB 中的问题是由第一批和第二批 IC 引起的。我们需要确认这些是原装 IC 还是基于 IC 标记的假冒产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给我们的质量团队、以进行双重检查。 然而、我们所有的 GC 产品都已被列为 NRND 超过4年。 请告知您的 GC4016供应商来源以及这些芯片的存储条件。 请告知这些器件的任何湿度控制和温度控制条件。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的质量团队仍在对此进行调查。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。我们正在等待您尽早作出澄清。

    此致

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    由于供应链中有关产品监管链的不确定性、TI 将仅支持通过授权经销商购买产品的客户的产品验证请求。  所有其他验证请求都必须通过其供应链来处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Pls 通过查看 IC 的印刷内容或任何其他可见特征、让我们了解如何确定 GC4016 IC 是否为正品。

    查看 IC 上提到的数字(在先前共享的图像中)、您可以跟踪并告诉我这些 IC 是否由 TI 制造

    3.普尔斯在印度共享供应这些 IC 的授权经销商名单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    E2E 用于解决技术/工程设计问题。  客户支持中心能够更好地解决此质量问题。  

    我已要求他们直接就这个问题与您联系。  

    如果您在下一个工作日内没有收到他们的消息、请告诉我。

    此致、  

    ~Leonard