作为我们项目要求的一部分、我们在定制 PCB 上使用 GC4016PB DDC BGA。这是一款经过验证的设计、自2008年起投入生产。
在最近的量产批次(自2017年起)中、我们发现其中一些 PCB 的+2.5V 和+3.3V 电源短路(阻抗<2 Ω)。经过仔细研究后、我们可以找出 GC4016 IC 的问题根源。 我们查看了库存、发现了三批此类 IC。
图1中显示的第一个批次的阻抗为37欧姆、介于+2.5V 和+3.3V 之间。
图2中显示的第二个批次在+2.5V 和+3.3V 之间具有大约700欧姆的阻抗
图3中显示的第三个批次的阻抗为兆欧级。
我们的 PCB 中的问题是由第一批和第二批 IC 引起的。我们需要确认这些是原装 IC 还是基于 IC 标记的假冒产品。