This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:调试时出现204B 接口不稳定问题

Guru**** 2516680 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1045829/dac38rf89-when-debugging-204b-interface-instability-issue

器件型号:DAC38RF89

在调试时、当204B 接口通道速率为10G 时、一切都很好。 在12G 时、SYNC 信号偶尔会被拉低、从而导致重新同步。

除了与 SERDES PLL 相关的两个寄存器0x3B、0X3C 的相应修改外、其他寄存器不变。  然后客户 尝试了其他信道速率、8G 正常、但11G 不稳定。 因此、客户想知道这可能是因为导致不稳定的速率很高。

DAC 是直接挑选的、不使用上变频和 PLL。  

8G 和10G 性能良好、因此基本配置应该正常。

客户希望了解配置时需要注意的事项。

非常感谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件预计可通过 JESD204B 接口支持高达12.5Gbps 的串行器/解串器速率。

    要再次检查串行器/解串器 PLL 是否配置正确、请随意使用 DAC38RF89 GUI 配置最终用例以交叉检查寄存器设置。 DAC38RF89 GUI 可从以下位置下载:

    https://www.ti.com/lit/zip/slac722

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    最新更新如下:

    客户的配置可以在每个速率下工作、但拉塔速率> 10G 存在问题、因此问题应在与串行器/解串器相关的寄存器中。

    场合1:在12G 的拉塔速率下、与串行器/解串器 PLL 相关的配置为 x"3b1801";x"3c8051"、DACLK 为2.4G、获得时钟为2400/2/4 * 10 = 3G、而串行器/解串器 PLL 输出时钟为3G。

    场合2:另一个是 x"3b0801"、x"3c8029"、获得2400/2/2 * 5 = 3G 的时钟。

    两者都可以正常工作、但 SYNC 偶尔会关闭。

    模式:LMFSHd = 41121、双路 DAC 单链路模式。

    客户想知道是否有任何熟悉的案例可帮助解决问题、或者您是否可以帮助检查此问题?

    非常感谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有关新问题的任何更新?

    下面是一些后续问题:

    客户已更改 JESD204B 接口的工作模式、LMFSHd = 41380、但组合的数据为24位、不符合204B 接口的四字节处理。

    客户已经检查过手册、但无法找到、客户是否遗漏了任何内容?

    谢谢、期待您的回复!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    客户需要读取错误警报以缩小根本原因。 这可能是信号完整性问题

    有关遇到错误的建议、请参阅以下 ppt。

    e2e.ti.com/.../1832.General-Alarms-for-All-Converters.pptx

    [引用 userid="496057" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1045829/dac38rf89-when-debugging-204b-interface-instability-issue/3871669 #3871669"] LMFSHd = 41380、但组合的数据为24位、不符合204B 接口的四字节处理。

    这是标准 JESD204 F =3模式。 所有 FPGA IP (如 Xilinx 和 Intel JESD204)都应能够支持此模式。 如果不是、它们也可以参考 TI 的 JESD204 IP

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    请您向终端客户提供建议吗? 这听起来不像典型的 WI (无线应用)。 如果是通用目录客户、我可以将其转发给 HSC 团队进行进一步审查。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    我已经更新了对客户的回答、如果有后续问题、我将尽快更新。

    非常感谢!

    此致、

    樱桃