This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:调优和基带操作

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1016582/dac38rf83-tuning-and-baseband-operation

器件型号:DAC38RF83

你(们)好     有关 DAC38RF83的两个问题:   

1) 1)您能否提供更详细的内部 PLL/VCO 调优过程?   revC 数据表中的图167指示需要对其进行调整、但并未确切说明如何进行调整。   第0页寄存器6的读数是可以接受的、如果读数不是可以接受的、我们应该如何调整第4页寄存器0x33的 PLL_VCO 值?    注意:我们使用 DAC38RFxx GUI、但仅用于"仿真"以确定寄存器设置。   我们使用自己的软件来配置 DAC。

2) 2)我们希望使用基带数据操作其中一条多 DUC 路径(无混合)。   您能否确认要执行此操作、我们只需禁用混频器和 NCO (使用 MULTIDUC_CFG2寄存器)?    然后将不会进行混合、并将内插的 I & Q 数据相加并输出到 DAC。    如果我们将 Q 数据设置为零、则应根据从0到 Fbw Hz 的内插 I 数据输出基带信号。   (其中 Fbw ~= 0.8 * FS/(2* interp factor )))

谢谢!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    您的问题已得到确认、我们目前正在努力解决您的问题。

    此致、

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    请参阅随附的文档、了解有关 DAC38RF83的问题 

     e2e.ti.com/.../E2E_5F00_Response_5F00_Scott_5F00_DAC38RF82EVM.pdf

    此致、

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、    

    抱歉、我应该已经说过、我们无法将 DAC38RFxx EVM GUI 与我们的定制硬件配合使用。    (我们将其仅用于仿真、以帮助确定 DAC38RF83寄存器设置)。

    数据表(图167)中的方框图显示了当 LFVOLT 读数超出范围时、增加/减少 VCO 调优值(第4页、寄存器0x33、位[14:8])。     但是、它不会说增加/减少了多少、也不会说增加/减少的方向是什么?    例如、当 LFVOLT 处于范围内时、我们是否会增加多少?

    感谢您的帮助、并详细回答我们的问题!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    理想情况下、LFVOLT 的值应保持在3-5之间、如果在范围内、该值应递增1、直到该值达到最佳范围且 PLL 被锁定。 同样、如果超过该范围、则该值应减1、直到达到该最佳范围。  

    我在下面的图片中介绍了 LFVOLT 值相对于 PLL 的关系、以便在您的定制设计中、您可以更加灵活地调整 LFVOLT 值、因为它与 PLL 系统相关。  

    在图74中、我们检查了除了通过 手动调整寄存器(第4页、寄存器0x33、位[14:8])来手动调整 VCO 调优值之外、VCO 调优值还由 PFD 和电荷泵操作。 下面将进一步研究该子系统。  

    如上所示、PFD 和电荷泵组合协同工作以产生有问题的 LFVOLT 值。 影响该子系统的多个依赖项是在使用"PLL 自动调优"函数时进行调整以达到3-5之间的最佳 LFVOLT 值的相关性、如先前在 GUI 中所示。 鉴于您将不会使用 GUI、我将记下这种关系、以便您更广泛地了解在设计中需要引用 LFVOLT 值时影响这些值的因素。

    此外、我还将数据表中的上表添加到了一起、以描述如何在需要时操纵电荷泵。 再说一次、 LFVOLT 可通过直接操作寄存器值来手动递增和递减、但我想先解释一下如何在没有 GUI 配置的情况下开发此类值、从而提供了更多选项、您可以在其中探索如何调整这些选项 LFVOLT 值本身或馈送到其创建中的因素。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kelvin!    我们几乎可以测试我们的新定制硬件、这将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    如果将来应该引用该主题、我将对该主题进行一些说明和区分。 为了澄清、LP 滤波器更好地描述为由 PFD 和电荷泵维护、而不是被操作。 这是由系统中的负反馈引起的。 总体而言、有2种方法可改变 PLL VCO:直接改变 PLL 环路电压寄存器值和/或调整电荷泵、从而通过改变环路带宽来改变环路的行为。