主题中讨论的其他器件:LMX2594


当 将 LO 设置为低于7500MHz 时、我看到 Iq 输出在频率之间发生显著跳变(定制板)。 这些跳跃是随机的、将在随后的扫描时改变频率(您可以在此处看到)。 如果跳转发生在整个带宽内、我开始怀疑我的 ADC 或后端处理、但它始终在7500MHz 标记之前稳定下来、这一事实使我开始怀疑 DIV2正交发生器有问题。 我已经使用 TICS Pro 工具设置了我的寄存器、我将复制它建议的频率变化寄存器写入顺序、但很不幸。 我正在等待 VCO 在我开始读数之前锁定、因此它不会是不稳定输出的问题。 增加我在每个频率上的驻留时间(3ms-12ms)根本不会改变输出。
有人对我的错误行为提出任何建议? 我怀疑这是一个简单的寄存器问题、但该器件的文档最多是不一致的。