This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:使用 DIV2正交发生器时、Homodyne IQ 输出"跳跃&quot

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1020317/lmx8410l-homodyne-iq-output-hopping-when-using-the-div2-quadrature-generator

器件型号:LMX8410L
主题中讨论的其他器件:LMX2594

当 将 LO 设置为低于7500MHz 时、我看到 Iq 输出在频率之间发生显著跳变(定制板)。  这些跳跃是随机的、将在随后的扫描时改变频率(您可以在此处看到)。  如果跳转发生在整个带宽内、我开始怀疑我的 ADC 或后端处理、但它始终在7500MHz 标记之前稳定下来、这一事实使我开始怀疑 DIV2正交发生器有问题。  我已经使用 TICS Pro 工具设置了我的寄存器、我将复制它建议的频率变化寄存器写入顺序、但很不幸。  我正在等待 VCO 在我开始读数之前锁定、因此它不会是不稳定输出的问题。  增加我在每个频率上的驻留时间(3ms-12ms)根本不会改变输出。   

有人对我的错误行为提出任何建议?  我怀疑这是一个简单的寄存器问题、但该器件的文档最多是不一致的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    听起来您是在使用内部合成器来生成 LO。 是否确定选择了内部路径、并且您没有尝试从外部获取 LO? VCO 可能仍会在 LO 引脚上没有信号的情况下通过多路复用器馈送、即使幅度减小也是如此;这会降低分压器输出的一致性并导致 IQ 相位精度问题。

     上图中的 y 轴是什么? 我猜绿色和蓝色对应于 I 和 Q 输出(反之亦然)?

    您能否上传用于生成设置的 TCS 文件?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0172.HexRegisterValues.txt

    这些是器件设置为4GHz 后直接从 LMX8410读取的寄存器值。

    我正在使用内部 LO、并通过器件的 LO 端口将 VCO (或通道分频器输出)路由出去。  我放大输出、传输输出、然后通过射频端口将接收到的频率路由回、以生成基带 IQ 值(显示在图的 Y 轴上、以伏特为单位)。  我已将 LO 端口的内部终端设置为 High Z   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    Derek、主题专家是 ooo、下周将回来。 你能等待 他的回应吗?

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更详细地讨论了数据、似乎在使用 DIV2正交发生器时看到输出数据随机180度相移。  请参见下面的

    这是从5500到6000MHz 的10种不同扫描。  我锁定 PLL、获取1024个样本、然后增加频率并重复该过程。  I 数据每180度移位一次、Q 数据就会180度移位(两者同时具有符号变化)。  输出明显围绕直流偏移进行镜像、但我仍然无法确定导致镜像的原因。   

    编辑:

    现在、180相移似乎仅在我更改 VCO 时发生。  我启用了 VCO_CALSTART_CLOSE、移位仅在 VCO 边界附近发生。  不过、它们仍然是随机的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 回来后可以回复。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    您是否同步过内部合成器? 我想知道 DIV2正交发生器的状态是否在它越过 VCO 边界时被 VCO 重校准有效地随机化...  我绘制了方框图已经有几年了、但我相信同步功能 也可以重置 DIV2正交发生器、它应该能够消除 LO 阶段的任何不确定性、即使在 VCO 转换期间也是如此。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过外部引脚实现了同步功能、但似乎存在相同的问题。   我将我的混频顺序更改为整数以尝试类别2同步、但这没有什么不同。  每次更改频率时、我都会对 SYNC 引脚进行脉冲、但相移仍然仅发生在 VCO 边界上、这使我认为同步过程没有考虑 DIV2正交发生器的输出(或者我没有正确实现 SYNC、 尽管我遵循 LMX2594数据表的方向、并且每个脉冲都会触发 VCO 校准)。   

    在可能相关的注释中、我注意到使用 SYNC 函数时、TICS Pro 软件中的 N 值对于该器件似乎不正确。  IncludeDivider 因子列为4、但我无法获得锁定、除非我使用的分频器为2。  似乎 IncludeDivide 因子已经考虑了 DIV2因子、因此软件最终会将其计算为两次。  也许这更能证明 DIV2正交发生器与 SYNC 是分离的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    寄存器映射 R80 (11、10和9)中有一些位我认为在任何地方都没有提及、但这些位对于 LO 同步功能而言似乎很重要。 您是否启用了这些功能? 我在您的原始设置中看不到它们。 该过程(如果我理解正确)应将 SYNC_PIN_IGNORE 设置为0、并将所有其他相位同步位设置为1;SYNC_PHASE_MIXLO 位似乎显式处理 LO 路径的同步。

    我还在内部询问我们是否有任何演示的方法来同步 DIV2元素。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于同步实现、我将 R80设置为0x0E09、将 SYNC_PIN_IGNORE 设置为0、并启用 R0中的 SYNC_PHASE_PLL 位。  我无法轮询 OSCin 信号、因此无法确保分数模式下的设置/保持时间、但我将器件置于整数模式、仍然存在相同的问题。  如果我正确理解了数据表、当我处于整数模式时、同步切换没有设置/保持时序限制。