This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7799 / AFE7700 / AFE7769

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7799, AFE7769, AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1016287/afe7799-afe7700-afe7769

主题中讨论的其他器件:AFE7769AFE7799AFE7700

尊敬的所有人

由于在100MHz_BW、3.9GHz_FREQUENCY 和 DPD 控制中使用的 RFIC、我想 、有 AFE7799 / AFE77700 / AFE7769。
请告诉我这种差异。
此外、如果有包含 DPD 控制 IP 的演示板、请告知我们。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问 TI 网站并申请访问 AFE7769/99产品文件夹页面。 这些器件之间的主要差异是 TDD/FDD 频带支持的 PLL (或 LOS)数量。

    https://www.ti.com/product/AFE7769

    一旦我们的业务部门批准您的访问权限、我们就可以向您发送其他信息。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。
    如果 可能、请告诉我以下更多信息。
    也就是说,AFE7769和 AFE7700之间有何区别?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不能在公开论坛上披露这些分歧。 请通过上面的信息链接请求信息、我们将返回给您。

    -Kang