请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AFE7769、 AFE7799、 AFE7700尊敬的所有人
由于在100MHz_BW、3.9GHz_FREQUENCY 和 DPD 控制中使用的 RFIC、我想 、有 AFE7799 / AFE77700 / AFE7769。
请告诉我这种差异。
此外、如果有包含 DPD 控制 IP 的演示板、请告知我们。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请访问 TI 网站并申请访问 AFE7769/99产品文件夹页面。 这些器件之间的主要差异是 TDD/FDD 频带支持的 PLL (或 LOS)数量。
https://www.ti.com/product/AFE7769
一旦我们的业务部门批准您的访问权限、我们就可以向您发送其他信息。 谢谢你