Other Parts Discussed in Thread: AFE7422, LMK04828
主题中讨论的其他器件:AFE7422、 LMK04828
尊敬的 Vijay/团队:
我们尝试在模式7中配置 AFE7422。
我们所需的配置参数包括、
- LMFSHd - 24410 (模式7)
- 内插- 36x
- 抽取率- 12x
- 所需的 FRef - 153.6MHz
- 所需的 DAC 采样率- 5529.6MSPS
- 所需的 ADC 采样率- 1843.2MSPS
- DAC 与 ADC 之比- 3.
我们在 AFE7422EVB 中配置了 LMK04828、以获得153.6MHz 的频率。 LMK 被锁定。
但射频 PLL/SERDES PLL 未锁定。 VCO 的中心频率为5898.24MHz。 我们需要将 VCO 微调到5529.6MSPS。
我们还尝试使用 AFE74xx GUI 应用以下配置。
您能不能建议我们以5529.6MHz 的频率对 VCO 进行调优。 或者、请提供 cfg 文件以支持上述参数。
谢谢、
Preethika S