This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:模式7 - VCO 调优

Guru**** 2583275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7422, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1028022/afe7422evm-mode-7---vco-tuning

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7422LMK04828

尊敬的 Vijay/团队:

我们尝试在模式7中配置 AFE7422。

我们所需的配置参数包括、

  • LMFSHd - 24410 (模式7)
  • 内插- 36x
  • 抽取率- 12x
  • 所需的 FRef - 153.6MHz
  • 所需的 DAC 采样率- 5529.6MSPS
  • 所需的 ADC 采样率- 1843.2MSPS
  • DAC 与 ADC 之比- 3.

我们在 AFE7422EVB 中配置了 LMK04828、以获得153.6MHz 的频率。 LMK 被锁定。

但射频 PLL/SERDES PLL 未锁定。 VCO 的中心频率为5898.24MHz。 我们需要将 VCO 微调到5529.6MSPS。

我们还尝试使用 AFE74xx GUI 应用以下配置。

您能不能建议我们以5529.6MHz 的频率对 VCO 进行调优。 或者、请提供 cfg 文件以支持上述参数。

谢谢、

Preethika S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preethika

    在数据表第7.3.4.2节"内部 PLL/VCO 模式"中、提供了有关如何调优 VCO 的说明。

    要调优 VCO、您必须在监控 PLL_LFVOLT 寄存器的同时调整 PLL_VCO_IN 寄存器的值。 当 PLL_LFVOLT 寄存 器读回值3至5时、这意味着 VCO 调谐到适当的频率。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Preethika、

    此外、要获取 PLL_VCO_IN 和 PLL_LFVOLT 的地址、可以使用 AFE74xx_Register_Set_slau798.pdf 文档。

    此致、

    David Chaparro