Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AWR2243我想获取 TI 用于测试 TI AWR2243雷达传感器的测试协议的说明、以了解其在常见道路场景中(例如 EuroNCAP AEB VRU 2018测试协议中包含的场景)中与易受攻击的道路用户(VRU)相关的物体检测功能。 谢谢你。
此致、Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TI 执行测试以支持其数据表中发布的传感器数据
EuroNCAP 型测试通常由 TI 正在合作的设备制造商执行。
TI 在过去提供了针对 特定终端设备的 TI 参考设计。 这些 TI 参考设计包括在 TI EVM 上运行的软件演示。 这些演示按照 TI 设计用户指南中的说明进行了测试。 通常测试级别不如 EuroNCAP 样式详细。
以下是一些 TI 设计
适用于角雷达的波束控制参考设计
https://www.ti.com/tool/TIDEP-01021
采用76GHz 至81GHz 封装天线(AoP)毫米波传感器的障碍物检测参考设计
https://www.ti.com/tool/TIDEP-01024
谢谢你
Cesar