This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCS 测试 TI 雷达传感器(TI AWR2243)、适用于骑车人和行人等易受攻击的道路用户

Guru**** 2619885 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1026672/rcs-testing-ti-radar-sensor-ti-awr2243-for-vulnerable-road-users-like-cyclists-and-pedestrians

主题中讨论的其他器件:AWR2243

我想获取 TI 用于测试 TI AWR2243雷达传感器的测试协议的说明、以了解其在常见道路场景中(例如 EuroNCAP AEB VRU 2018测试协议中包含的场景)中与易受攻击的道路用户(VRU)相关的物体检测功能。  谢谢你。

此致、Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 执行测试以支持其数据表中发布的传感器数据

    EuroNCAP 型测试通常由 TI 正在合作的设备制造商执行。

    TI 在过去提供了针对 特定终端设备的 TI 参考设计。 这些 TI 参考设计包括在 TI EVM 上运行的软件演示。 这些演示按照 TI 设计用户指南中的说明进行了测试。 通常测试级别不如 EuroNCAP 样式详细。

    以下是一些 TI 设计

    适用于角雷达的波束控制参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDEP-01021

    采用76GHz 至81GHz 封装天线(AoP)毫米波传感器的障碍物检测参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDEP-01024

    谢谢你

    Cesar