This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:DUC 后的输出相对于 NCO 频率。对称

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1034368/dac38rf89-the-output-after-duc-is-symmetric-with-respect-to-nco-frequency

器件型号:DAC38RF89

您好,

我将 DAC38RF89的 JESD204B 配置 为允许。

它 用作每2个 DAC 的 I-Q 对。 我 使用 DACA、 Q 使用 DACB。

我将 I-Q 数据发送到 DUC 输入、例如输入频率为500MHz、NCOFREQUENCY 为1.2GHz。 当我使用光谱仪观察时、有两条对称的光谱线、分别为1.7GHz 和700MHz。

我想知道原因?以及 在多次复位?后、DUC 后的输出频率如何正确

此致、

福克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福克斯

    混合过程要求输入为复正交。 必须将 I + Q 信号馈送到单个 DUC 中才能进行正确的升频转换。 仅输入 I 或 Q 会导致实际混合、从而产生双边带。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang

    在我的应用过程中、IQ 是同时输入的。 I 信号和 Q 信号都是4位信号。 如图33所示、我无法使用单次升频转换。 我理解它是单独对 I 信号和 Q 信号进行上变频。 然后添加向上转换的 IQ 信号。 这种情况是否正常?

    此致、

    福克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang

    在多次复位实验之后、输出在大多数时间都是正常的。
    几次重置后、将发生前面所述的频谱对称现象。
    您能提供更多说明

    此致、

    福克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能只需要重置 NCO。 有关详细信息、请参阅以下链接

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/937371/dac38rf89-how-to-sync-nco-in-the-path-ab-of-dac-a-and-nco-in-the-path-ab-of-dac-b?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dac38rf89%252520nco%252520sync#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不奏效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请提供更多详细信息。 请参阅工作与不工作之间的频谱图以及有关设置的更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上图所示、DAC 的 DDS 输入为500MHz。 NCO 频率为1.2GHz。 单通道 DAC 的采样率为4.8GSPS。 SYSREF 频率为5MHz。 输入数据格式为 IQ。 多次复位后、有时频谱是正确的、有时是错误的。 希望您能为这个问题提供一些启发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查来自 FPGA 的 I 和 Q 信号流的时序关系。 为了确保完美的正交、您需要确保它们从 FPGA 角度对齐。 DAC 侧的升频转换过程似乎正常工作。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向 FPGA 的 ILA 观测接口添加了 IQ 信号并导出了 csv 数据。 高速数据转换器软件会分析 csv 数据、以证明 I-way 数据和 Q-way 数据是完美的正交数据。 我仍然怀疑 nco1和 nco2相位之间的差异导致了这个问题。奇怪的是、问题有时出现、有时消失而不修改任何配置。与 NCO 同步相关的寄存器已经被修改了几次。 FPGA 生成的 IQ 数据的相位也得到保证。 仍然无法保证不会发生错误。 也许我们还可以了解其他一些原因吗?

    福克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将0x27 8888和0x28 0882 DDS 频率设置为500MHz、NCO 频率设置为1.2GHz。无论复位次数是多少、此现象都有说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送您的 DAC 寄存器设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    在禁用 NCO 和混频器的情况下重复复位测试、以验证来自 FPGA 的数据是否没有问题通过 DAC。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    `define DA38RF89
    //`define SERDES_PLL_SOURCED_BY_PLL
    
    //--for 41121 and 82121 tx2:
    //--CLOCK PHASES=01,INTERP=00001,CLKJESD_DIV=0001,CLKJESD_OUT_DIV=0001;
    //--L_M1=00011,F_M1=00,M_M1=00,S_M1=00001,HD=1,N_M1/N'_M1=01111
    
    //--RESET config,
    //--reset SPI registers;turn on the alarm pin;turn on the dividers;
    //cause fuse autoload;set ONE_DAC_ONLY and ONE_LINK_ONLY;
    //puts DAC1 and DAC2 into intilization state
    `define     ADDR_000         7'h00
    //`define     DATA_000         16'h7060 
    `define     DATA_000         16'h7800
    
    //--vendor ID and Chip Version register,check if AUTOLOAD_DONE is asserted
    `define     ADDR_FFF         7'h7f 
    `define     DATA_FFF         16'h8009  
                                         
    
    //--page set register, set general configuration registers
    `define     ADDR_001         7'h09 
    `define     DATA_001         16'h0000
    
    //--IO_CONFIG
    //--SYSREF align to R1 and R3 count---READ ONLY
    `define     ADDR_002         7'h78 
    `define     DATA_002         16'h0000
    
    //--SYSREF phase count 1 and 2--------READ ONLY
    `define     ADDR_003         7'h79 
    `define     DATA_003         16'h0000
    
    //--SYSREF phase count 3 and 4--------READ ONLY
    `define     ADDR_004         7'h7a 
    `define     DATA_004         16'h0000
    
    //--disable 4-pin SPI;disable analog test
    `define     ADDR_005         7'h01 
    `define     DATA_005         16'h3000
    
    //--temperature sensor and pll loop voltage, read only
    `define     ADDR_006         7'h06 
    `define     DATA_006         16'h0000
    
    
    
    
    
    //-------Miscellaneous Configuration Registers--------//
    
    //--page set register, set DIG_MISC
    `define     ADDR_007         7'h09 
    `define     DATA_007         16'h0004
    
    //--clock configuration register
    //sysref is used to sync clock divider or not,should be disabled after intial syncing----------IMPORTANT
    //div4 clock;dummy data generation enable;quarter rate clock;
    `define     ADDR_008         7'h0a 
    `define     DATA_008         16'h7c03
    //`define     DATA_008         16'hfc03
    
    //--sleep config
    //many sleep enable
    `define     ADDR_009         7'h0b 
    `define     DATA_009         16'h0000
    
    //--divided output clock configuration
    //clk_tx is not connected; 
    `define     ADDR_00A         7'h0c 
    //`define     DATA_00A         16'h2001    //CAUTION:select external reference(sysref?)
    `define     DATA_00A         16'ha002
    
    //--DAC fullscale current register
    //10mA + 2mA*[15:12]
    `define     ADDR_00B         7'h0d 
    `define     DATA_00B         16'hF000
    
    //--internal SYSREF generator register
    //LCM:least common multiple,page126,9.2.4
    `define     ADDR_00C         7'h10 
    //`define     DATA_00C         16'h0001
    `define     DATA_00C         16'h0000
    
    //--counter for internal SYSREF generator
    //LCMGEN_DIV
    `define     ADDR_00D         7'h11 
    `define     DATA_00D         16'h0000
    
    //--SPI SYSREF for internal SYSREF generator
    //LCMGEN_DIV
    `define     ADDR_00E         7'h12 
    `define     DATA_00E         16'h0000
    
    //--digital test signals register
    //select the signal which comes out of the ALARM pin 
    `define     ADDR_00F         7'h1B 
    `define     DATA_00F         16'h0200
    
    //--sleep pin control register
    //control the routing of SLEEP pin to different blocks
    `define     ADDR_010         7'h23 
    `define     DATA_010         16'hffff
    
    //--SYSREF capture circuit control register
    //sysref phase window
    //sysref align delay
    //sysref status enable
    //sysref align sysnc
    //sysref align bypass
    `define     ADDR_011         7'h24 
    `define     DATA_011         16'hd800
    `define     DATA_011_DIST    16'hd800
    
    //--clock input and PLL configuration
    //extclk diff or se select
    //pll reset
    //pll N divider is synced by SYSREF or not
    //DACCLK_P/N is used as reference to PLL or directly as DAC clock
    //PLL cp sleep
    //PLL N divider = 1
    //PLL lock detector sensitivity
    `define     ADDR_012         7'h31   //PLL_ENA=1
    `define     DATA_012         16'h0400
    
    //PLL configuration 1 register
    //VCO feedback divider---M divider = 4,total divider = 16;4.8GHz/16 = 300MHz refin
    //not used in external CLK mode
    //VCO amplitude
    `define     ADDR_013         7'h32 
    `define     DATA_013         16'h0308
    
    //PLL configuration 2 register
    //PLL vco select--select VCO1
    //vco freq range---need further attention
    //charge pump current,0x6 fro M=4
    `define     ADDR_014         7'h33 
    `define     DATA_014         16'h2A18
    
    //LVDS output configuration register
    //LVDS output current;
    //SYNC0~ 	powerdown;
    //charge pump current
    `define     ADDR_015         7'h34 
    `define     DATA_015         16'h0000      //CAUTION! [8]=SYNC0 LVDS powerdown
    
    //Fuse Farm clock divider register
    `define     ADDR_016         7'h35 
    `define     DATA_016         16'h0018
    
    //SERDES clock configuration register
    //SERDES_CLK_SEL = DACCLK pad
    //SERDES_REFCLK_DIV = 0,divider = 1; 
    //PREDIVIDER = 1;
    //serdes_refclk = 300MHz for DACCLK pad,600MHz for PLL
    //16'h0000 for 300MHz DACCLK pad,300MHz/1(SERDES_REFCLK_PREDIV)/1(SERDES_REFCLK_DIV)=300MHz
    //16'hF802 for 600MHz PLL clk,4.8GHz/8=600MHz
    `define     ADDR_017         7'h3B 
    `ifdef SERDES_PLL_SOURCED_BY_PLL
    `define     DATA_017         16'hb800
    `else
    `define     DATA_017         16'h0000
    `endif
    
    //SERDES clock configuration register
    //ENDIVCLK = 1;
    //CLKBYPASS = 0;
    //LB=00;SLEEPPLL=0;
    //VRANGE=0,for output > 2.17GHz
    //MPY=8'h51,multiplier = 10, refclk 200MHz × 10 = 3GHz,for refclk from PAD
    //MPY=8'h28,multiplier = 5,  refclk 600MHz × 5  = 3GHz,for refclk from PLL
    `define     ADDR_018         7'h3C 
    `ifdef SERDES_PLL_SOURCED_BY_PLL
      `define     DATA_018         16'h8029
    `else
      `define     DATA_018         16'h8051
    `endif
    
    //SERDES configuration 1 register
    //TESTPATT = 000;
    //enable serdes offset compensation
    //equalizer hold;serdes equalizer
    //CDR settings
    `define     ADDR_019         7'h3D 
    `define     DATA_019         16'h0088
    
    //SERDES configuration 2 register
    //loss detection enable;
    //comma alignment enable;
    //RATE = 00,PLL_OUT = 0.25Lane_rate = 3GHz
    //BUS_WIDTH = 16bit;
    //sleeprx = 0;
    `define     ADDR_01A         7'h3E
    //`define     DATA_01A         16'h0905 
    `define     DATA_01A         16'h0909 
    
    //SERDES polarity control register
    `define     ADDR_01B         7'h3F 
    `define     DATA_01B         16'h0000
    
    //JESD204B SYNCB OUTPUT register
    `define     ADDR_01C         7'h76 
    `define     DATA_01C         16'h0000
    
    //ALARM SD LOSDET 
    `define     ADDR_01D         7'h04 
    `define     DATA_01D         16'h0000
    
    //JESD204B SYNCB OUTPUT register
    `define     ADDR_01E         7'h76 
    `define     DATA_01E         16'h0000
    
    //JESD204B SYNCB OUTPUT register
    `define     ADDR_01F         7'h76 
    `define     DATA_01F         16'h0000
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    //-------multi-DUC1 Configuration Registers--------//
    //--page set register, set multi-DUC1
    `define     ADDR_200         7'h09 
    `define     DATA_200         16'h0001
    
    //--multi-DUC configuration(PAP,interpolation)
    `define     ADDR_201         7'h0A 
    //`define     DATA_021         16'h0040    //CAUTION! alarm can zero the data out of JESD block
    `define     DATA_201         16'h6110
    
    //--multi-DUC configuration(Mixers) 
    //--NCOAB_ENA=1
    `define     ADDR_202         7'h0C 
    `define     DATA_202         16'h2622
    
    //--JESD FIFO control
    `define     ADDR_203         7'h0D 
    `define     DATA_203         16'h0000
    
    //--alarm mask 1 register
    `define     ADDR_204         7'h0E 
    `define     DATA_204         16'h00ff
    
    //--alarm mask 2 register
    `define     ADDR_205         7'h0f 
    `define     DATA_205         16'hffff
    
    //--alarm mask 3 register
    //LCMGEN_DIV
    `define     ADDR_206         7'h10 
    `define     DATA_206         16'hffff
    
    //--alarm mask 4 register
    `define     ADDR_207         7'h11 
    `define     DATA_207         16'hffff
    
    //--JESD Lane skew(read-only)
    `define     ADDR_208         7'h12 
    `define     DATA_208         16'h0000
    
    //--CMIX configuration
    //--coarse mixer disabled
    `define     ADDR_209         7'h17 
    `define     DATA_209         16'h0000
    
    //--SYSREF capture circuit control register
    //output delay,outsum_sel
    //--bit0 and bit2 are set
    `define     ADDR_20A         7'h19 
    `define     DATA_20A         16'h0005
    
    //--sysref use for clock divider--set [6:4] to 3'b000 for startup sequence in datasheet P124
    `define     ADDR_20B         7'h24 
    `define     DATA_20B         16'h0000
    
    //serdes clock control
    //CLKJESD_DIV,CLKJESD_OUT_DIV,values from table 38
    `define     ADDR_20C         7'h25 
    `define     DATA_20C         16'h1100
    
    //sync source control 1 register
    `define     ADDR_20D         7'h27 
    `define     DATA_20D         16'h4848
    
    //sync source control 2 register
    `define     ADDR_20E         7'h28 
    `define     DATA_20E         16'h0330
    
    `define     ADDR_20F         7'h29 
    `define     DATA_20F         16'h0000
    
    `define     ADDR_210         7'h2A 
    `define     DATA_210         16'h0000 
    
    `define     ADDR_211         7'h2B 
    `define     DATA_211         16'h0000
    
    `define     ADDR_212         7'h2C 
    `define     DATA_212         16'h0000
    
    `define     ADDR_213         7'h2D 
    `define     DATA_213         16'h1FFF
    
    `define     ADDR_214         7'h2E 
    `define     DATA_214         16'h1FFF
    
    //DAC SPI configuration register
    `define     ADDR_215         7'h2F
    `define     DATA_215         16'h0000
    
    //DAC SPI constant register
    `define     ADDR_216         7'h30
    `define     DATA_216         16'h0000
    
    //Gain for path AB register
    `define     ADDR_217         7'h32
    `define     DATA_217         16'h8800
    
    //Gain for path CD register
    `define     ADDR_218         7'h33
    `define     DATA_218         16'h0400
    
    //JESD error counter(read-only)
    `define     ADDR_219         7'h41
    `define     DATA_219         16'h0000
    
    //JESD subclass register
    `define     ADDR_21A         7'h48
    `define     DATA_21A         16'h31c3
    
    //JESD lane enable register
    //enable the lanes; 
    //reperting D21.5/K28.5/ILAS verify for test purpose
    `define     ADDR_21B         7'h4A
    `define     DATA_21B         16'h0f01
    
    //JESD RBD buffer and frame octets(F) register
    //F is set to 1 here for LMFSH=82121
    `define     ADDR_21C         7'h4B 
    `define     DATA_21C         16'h1300
    
    //JESD K and L parameters
    //K is set to 20 and L is set to 4 here
    `define     ADDR_21D         7'h4c
    `define     DATA_21D         16'h1303
    
    //JESD M and S parameters
    //M is set to 1 and S is set to 2 here
    `define     ADDR_21E         7'h4d 
    `define     DATA_21E         16'h0001
    
    //JESD N,HD and SCR parameters
    //N' is set to 16,HD is set to 0,N is set to 16 here
    `define     ADDR_21F         7'h4e 
    `define     DATA_21F         16'h0F4F
    
    //JESD character match and other register
    `define     ADDR_220         7'h4f
    `define     DATA_220         16'h1c60
    
    //JESD link configuration data register
    `define     ADDR_221         7'h50
    `define     DATA_221         16'h0000
    
    //JESD sync request register
    `define     ADDR_222         7'h51
    `define     DATA_222         16'h00FF
    
    //JESD error output register
    `define     ADDR_223         7'h52
    `define     DATA_223         16'h00FF
    
    //JESD ILA check 1 register
    //ILA_M = 1 and ILA_F = 3
    `define     ADDR_224         7'h53
    `define     DATA_224         16'h0100
    
    //JESD ILA check 2 register
    //ILA_HD = 0,ILA_L = 4,ILA_K=20,ILA_S=8
    `define     ADDR_225         7'h54
    `define     DATA_225         16'h8e60
    
    //JESD sysref mode register----[2:0]==3'b000 for start up sequence in datasheet P124
    `define     ADDR_226         7'h5C
    `define     DATA_226         16'h0000
    
    //--NCO freq path AB reg1
    `define     ADDR_227         7'h1E 
    `define     DATA_227         16'h0000
    
    //--NCO freq path AB reg2
    `define     ADDR_228         7'h1F 
    `define     DATA_228         16'h0000
    
    //--NCO freq path AB reg3         ------fs/4
    `define     ADDR_229         7'h20 
    `define     DATA_229         16'h4000
    
    //--NCO freq path CD reg1
    `define     ADDR_22A         7'h21 
    `define     DATA_22A         16'h0000
    
    //--NCO freq path CD reg2
    `define     ADDR_22B         7'h22 
    `define     DATA_22B         16'h0000
    
    //--NCO freq path CD reg3         ------fs/4
    `define     ADDR_22C         7'h23 
    `define     DATA_22C         16'h0000
    
    //--NCO phase path AB(autosync)   ------0 degree
    `define     ADDR_22D         7'h1C 
    `define     DATA_22D         16'h0000
    
    //--NCO phase path CD(autosync)
    `define     ADDR_22E         7'h1D 
    `define     DATA_22E         16'h0000
    
    //--CROSSBAR 1,lane mapping
    `define     ADDR_22F         7'h5F 
    `define     DATA_22F         16'h0123
    
    //--CROSSBAR 2,lane mapping
    `define     ADDR_230         7'h60 
    `define     DATA_230         16'h4567
    
    
    
    //-------multi-DUC2 Configuration Registers--------//
    //--page set register, set multi-DUC2
    `define      ADDR_300         7'h09 
    `define      DATA_300         16'h0002
    
    //--multi-DUC configuration(PAP,interpolation)
    `define      ADDR_301         7'h0A 
    //`define     DATA_021         16'h0040    //CAUTION! alarm can zero the data out of JESD block
    `define      DATA_301         16'h6110
    
    //--multi-DUC configuration(Mixers) 
    //--NCOAB_ENA=1
    `define      ADDR_302         7'h0C 
    `define      DATA_302         16'h2622
    
    //--JESD FIFO control
    `define      ADDR_303         7'h0D 
    `define      DATA_303         16'h0000
    
    //--alarm mask 1 register
    `define      ADDR_304         7'h0E 
    `define      DATA_304         16'h00ff
    
    //--alarm mask 2 register
    `define      ADDR_305         7'h0f 
    `define      DATA_305         16'hffff
    
    //--alarm mask 3 register
    //LCMGEN_DIV
    `define      ADDR_306         7'h10 
    `define      DATA_306         16'hffff
    
    //--alarm mask 4 register
    `define      ADDR_307         7'h11 
    `define      DATA_307         16'hffff
    
    //--JESD Lane skew(read-only)
    `define      ADDR_308         7'h12 
    `define      DATA_308         16'h0000
    
    //--CMIX configuration
    //--coarse mixer disabled
    `define      ADDR_309         7'h17 
    `define      DATA_309         16'h0000
    
    //--SYSREF capture circuit control register
    //output delay,outsum_sel
    //--bit0 and bit2 are set
    `define      ADDR_30A         7'h19 
    `define      DATA_30A         16'h0000
    
    //--sysref use for clock divider--set [6:4] to 3'b000 for startup sequence in datasheet P124
    `define      ADDR_30B         7'h24 
    `define      DATA_30B         16'h0000
    
    //serdes clock control
    //CLKJESD_DIV,CLKJESD_OUT_DIV,values from table 38
    `define      ADDR_30C         7'h25 
    `define      DATA_30C         16'h1100
    
    //sync source control 1 register
    `define      ADDR_30D         7'h27 
    `define      DATA_30D         16'h4848
    
    //sync source control 2 register
    `define      ADDR_30E         7'h28 
    `define      DATA_30E         16'h0330
    
    `define      ADDR_30F         7'h29 
    `define      DATA_30F         16'h0000
    
    `define      ADDR_310         7'h2A 
    `define      DATA_310         16'h0000 
    
    `define      ADDR_311         7'h2B 
    `define      DATA_311         16'h0000
    
    `define      ADDR_312         7'h2C 
    `define      DATA_312         16'h0000
    
    `define      ADDR_313         7'h2D 
    `define      DATA_313         16'h1FFF
    
    `define      ADDR_314         7'h2E 
    `define      DATA_314         16'h1FFF
    
    //DAC SPI configuration register
    `define      ADDR_315         7'h2F
    `define      DATA_315         16'h0000
    
    //DAC SPI constant register
    `define      ADDR_316         7'h30
    `define      DATA_316         16'h0000
    
    //Gain for path AB register
    `define      ADDR_317         7'h32
    `define      DATA_317         16'h8800
    
    //Gain for path CD register
    `define      ADDR_318         7'h33
    `define      DATA_318         16'h0400
    
    //JESD error counter(read-only)
    `define      ADDR_319         7'h41
    `define      DATA_319         16'h0000
    
    //JESD subclass register
    `define      ADDR_31A         7'h48
    `define      DATA_31A         16'h31c3
    
    //JESD lane enable register
    //enable the lanes; 
    //reperting D21.5/K28.5/ILAS verify for test purpose
    `define      ADDR_31B         7'h4A
    `define      DATA_31B         16'hF001
    
    //JESD RBD buffer and frame octets(F) register
    //F is set to 2 here for LMFSH=82380
    `define      ADDR_31C         7'h4B 
    `define      DATA_31C         16'h1300
    
    //JESD K and L parameters
    //K is set to 20 and L is set to 3 here
    `define      ADDR_31D         7'h4c
    `define      DATA_31D         16'h1303
    
    //JESD M and S parameters
    //M is set to 1 and S is set to 2 here
    `define      ADDR_31E         7'h4d 
    `define      DATA_31E         16'h0001
    
    //JESD N,HD and SCR parameters
    //N' is set to 16,HD is set to 0,N is set to 16 here
    `define      ADDR_31F         7'h4e 
    `define      DATA_31F         16'h0F4F
    
    //JESD character match and other register
    `define      ADDR_320         7'h4f
    `define      DATA_320         16'h1c60
    
    //JESD link configuration data register
    `define      ADDR_321         7'h50
    `define      DATA_321         16'h0000
    
    //JESD sync request register
    `define      ADDR_322         7'h51
    `define      DATA_322         16'h00FF
    
    //JESD error output register
    `define      ADDR_323         7'h52
    `define      DATA_323         16'h00FF
    
    //JESD ILA check 1 register
    //ILA_M = 1 and ILA_F = 3
    `define      ADDR_324         7'h53
    `define      DATA_324         16'h0100
    
    //JESD ILA check 2 register
    //ILA_HD = 0,ILA_L = 4,ILA_K=20,ILA_S=8
    `define      ADDR_325         7'h54
    `define      DATA_325         16'h8e60
    
    //JESD sysref mode register----[2:0]==3'b000 for start up sequence in datasheet P124
    `define      ADDR_326         7'h5C
    `define      DATA_326         16'h0000
    
    //--NCO freq path AB reg1
    `define      ADDR_327         7'h1E 
    `define      DATA_327         16'h0000
    
    //--NCO freq path AB reg2
    `define      ADDR_328         7'h1F 
    `define      DATA_328         16'h0000
    
    //--NCO freq path AB reg3         ------fs/4
    `define      ADDR_329         7'h20 
    `define      DATA_329         16'h4000
    
    //--NCO freq path CD reg1
    `define      ADDR_32A         7'h21 
    `define      DATA_32A         16'h0000
    
    //--NCO freq path CD reg2
    `define      ADDR_32B         7'h22 
    `define      DATA_32B         16'h0000
    
    //--NCO freq path CD reg3         ------fs/4
    `define      ADDR_32C         7'h23 
    `define      DATA_32C         16'h0000
    
    //--NCO phase path AB(autosync)   ------90 degree
    `define      ADDR_32D         7'h1C 
    `define      DATA_32D         16'h4000
    
    //--NCO phase path CD(autosync)
    `define      ADDR_32E         7'h1D 
    `define      DATA_32E         16'h0000
    
    //--CROSSBAR 1,lane mapping
    `define     ADDR_32F         7'h5F 
    `define     DATA_32F         16'h4567
    
    //--CROSSBAR 2,lane mapping
    `define     ADDR_330         7'h60 
    `define     DATA_330         16'h0123
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    //---lmk_sync should be asserted here to generate at least 2 SYSREF
    
    //-----startup sequence in Page124
    
    //--1ST:reset encoder block
    //--SET page4
    `define     ADDR_03E         7'h09
    `define     DATA_03E         16'h0004
    
    //--1ST:reset encoder block
    //--SET page4 register 0x0A[15] to 1
    `define     ADDR_03F         7'h0A
    `define     DATA_03F         16'hfc03
    
    //--SET page4 register 0x0A[15] to 0
    `define     ADDR_040         7'h0A
    `define     DATA_040         16'h7c03
    
    //--2ND:put  JESD204B core in reset
    //--SET page0 register 0x00[1:0] to 2'b11
    `define     ADDR_041         7'h09
    `define     DATA_041         16'h0000
    
    //SET page0 register 0x00[1:0] to 2'b11
    `define     ADDR_042         7'h00
    `define     DATA_042         16'h7803
    
    //--3RD:sync CDRV and JESD204B blocks
    //--SET page1/2 register 0x24[6:4] to 3'b010,use all SYSREF
    `define     ADDR_043         7'h09
    `define     DATA_043         16'h0003
    
    //--SET page1/2 register 0x24[6:4] to 3'b010,use only the next SYSREF
    `define     ADDR_044         7'h24
    //`define     DATA_044         16'h0020   //use only the next SYSREF
    `define     DATA_044         16'h0010   //use all SYSREF
    
    //---lmk_sync should be asserted here to generate at least 2 SYSREF
    
    //--SET page1/2 register 0x5c[2:0] to 3'b001,use all SYSREF
    `define     ADDR_045         7'h5c
    `define     DATA_045         16'h0011     //use only the next SYSREF
    //`define     DATA_045         16'h0001     //use all sysref
    
    //---lmk_sync should be asserted here to generate at least 2 SYSREF
    
    
    //---4TH : take JESD core out of reset
    //--SET page0 register 0x00[1:0] to 2'b00
    `define     ADDR_046         7'h09
    `define     DATA_046         16'h0000
    
    //SET page0 register 0x00[1:0] to 2'b11
    `define     ADDR_047         7'h00
    `define     DATA_047         16'h7800
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    //---lmk_sync should be asserted here to generate at least 2 SYSREF
    
    //---independent clear miscelloneous mask
    //---miscellaneous configuration region
    //--page set register, set master page
    `define     ADDR_048         7'h09
    `define     DATA_048         16'h0000
    
    //clear serdes loss of signal alarms
    `define     ADDR_049         7'h04 
    `define     DATA_049         16'h0000
    
    //clear SYSREF alignment circuit alarms
    `define     ADDR_04A         7'h05 
    `define     DATA_04A         16'h0000
    
    //clear lane single detect alarm MASK
    `define     ADDR_04B         7'h02 
    `define     DATA_04B         16'h0000
    
    //clear clock alarm MASK
    `define     ADDR_04C         7'h03
    `define     DATA_04C         16'h0000
    
    
    
    
    
    //---independent clear multi-DUC mask
    //---multi-DUC configuration region
    //--page set register, set multi-DUC page
    `define     ADDR_04D         7'h09
    `define     DATA_04D         16'h0003
    
    //JESD alarm for lane0
    `define     ADDR_04E         7'h64 
    `define     DATA_04E         16'h0000
    
    //JESD alarm for lane1
    `define     ADDR_04F         7'h65 
    `define     DATA_04F         16'h0000
    
    //JESD alarm for lane2
    `define     ADDR_050         7'h66 
    `define     DATA_050         16'h0000
    
    //JESD alarm for lane3
    `define     ADDR_051         7'h67
    `define     DATA_051         16'h0000
    
    //JESD alarm for lane4
    `define     ADDR_052         7'h68
    `define     DATA_052         16'h0000
    
    //JESD alarm for lane5
    `define     ADDR_053         7'h69
    `define     DATA_053         16'h0000
    
    //JESD alarm for lane6
    `define     ADDR_054         7'h6A
    `define     DATA_054         16'h0000
    
    //JESD alarm for lane7
    `define     ADDR_055         7'h6B
    `define     DATA_055         16'h0000
    
    //SYSREF and PAP alarms
    `define     ADDR_056         7'h6C
    `define     DATA_056         16'h0000
    
    //clock divider alarms 1 register
    `define     ADDR_057         7'h6D
    `define     DATA_057         16'h0000
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    //------independent,get sysref status
    //--page set register, set DIG_MISC
    `define     ADDR_100         7'h09
    `define     DATA_100         16'h0004
    
    //--set SYSR_ALIGN_SYNC to clear status
    `define     ADDR_101         7'h24
    `define     DATA_101         16'hd802
    `define     DATA_101_DIST    16'hd802
    
    //--page set register, set general configuration registers
    `define     ADDR_102         7'h09
    `define     DATA_102         16'h000
    
    //--ALM_SYSREF_DET
    `define     ADDR_103         7'h05
    `define     DATA_103         16'h000
    
    //--SYSREF_ALIGN_R
    `define     ADDR_104         7'h78
    `define     DATA_104         16'h000
    
    //--SYSREF12_CNT
    `define     ADDR_105         7'h79
    `define     DATA_105         16'h000
    
    //--SYSREF34_CNT
    `define     ADDR_106         7'h7A
    `define     DATA_106         16'h000
    
    //--ALM_SD_DET,W0C
    `define     ADDR_107         7'h04
    `define     DATA_107         16'h000
    
    //--generate SPI sync
    `define     ADDR_108         7'h09
    `define     DATA_108         16'h0003
    
    //--generate SPI sync
    `define     ADDR_109         7'h28
    `define     DATA_109         16'h0332
    
    //--generate SPI sync
    `define     ADDR_10A         7'h28
    `define     DATA_10A         16'h0330
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    所有寄存器配置如上所示。 配置序列从开始到结束 请帮助检查错误配置导致问题的原因

    福克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试禁用 NCO 和混频器。 重复复位后不会出现任何问题。例如、DAC 的输入是来自 DDS 的500MHz 数字信号。  当 NCO 和混频器被禁用时、我将输出信号连接到光谱仪进行观察。 反复复位后、光谱仪仅精确显示500MHz 频率、功率不会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunlong、

    将地址0x27设置为2222。

    此致、

    Jim