Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, AFE7070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7071 主题中讨论的其他器件: AFE7070
我正在寻找一些建议,说明可以生成哪些 I/Q 数据以10s 的频率发送到 AFE7071。 我想使用查找表将二进制数据转换为 I/Q 但是、我很难找到能够以10s 的频率输出数据的东西。 我尝试了一个微控制器、但并行 GPIO 不够可靠。 我想尝试的下一件事是 CPLD 或 FPGA、但我想知道1) CPLD 之外还有哪些选项2)如果 CPLD 是最佳选项、TI CPLD 是一个很好的起点?