This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:I/Q 发生器建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1037960/afe7071-i-q-generator-recommendation

器件型号:AFE7071
主题中讨论的其他器件: AFE7070

我正在寻找一些建议,说明可以生成哪些 I/Q 数据以10s 的频率发送到 AFE7071。  我想使用查找表将二进制数据转换为 I/Q  但是、我很难找到能够以10s 的频率输出数据的东西。  我尝试了一个微控制器、但并行 GPIO 不够可靠。  我想尝试的下一件事是 CPLD 或 FPGA、但我想知道1) CPLD 之外还有哪些选项2)如果 CPLD 是最佳选项、TI CPLD 是一个很好的起点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE707x 通常与 FPGA 连接以提供数字采样数据。  TI 没有适合与 AFE707x 搭配使用的 FPGA /CPLD/processor 器件。  如果您正在寻找测试平台、则可以连接到 TI 的 TSW1400信号/采集卡。  借助该平台、您可以上传您自己的 DAC 模式。  否则、外部供应商提供的中低端 FPGA 就足够了。

    请注意、您可以使用 NCO 功能(AFE7070)在没有任何数字接口的情况下生成 CW 信号。  通过 NCO、您可以指定10MHz 的 CW 频率、并使用调制器将其上变频为所选的射频频率。

    -RJH