This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82 I /Q 相位误差

Guru**** 2479955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1035638/dac38rf82-dac38rf82-i-q-phase-error

器件型号:DAC38RF82

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户使用  DAC38RF82来检查 QPSK 信号,有时,I /Q 阶段 会有很大的偏差,如下面的屏幕截图所示

通常,此值为0.3,但10%将变为2.7。 客户测试了很多芯片,有相同的问题,好像是寄存器设置的原因。   

它们将 dac38rf82设置为 82121模式,并将4倍 插值、6.4G 采样率、1.6GHz 数据速率设置为 FPGA 使用 Xilinx XC7VX330T。

您能否根据您的经验提供任何解决方法的建议?

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    客户是否正在使用 NCO? 它们使用的是 DAC PLL 还是外部6.4GHz 时钟? 请发送 DAC 寄存器设置。 它们是否在宽带 DUC 模式下使用该器件(数据表的表9)?  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jim,

    感谢您的帮助,

    客户更新以下查询

    e2e.ti.com/.../DAC-Problem.docx

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广扬

    在此设置中、根据 JESD204B 标准、最大 SYSREF 频率为80MHz。 SYSREF =数据速率/(K * N)、其中 N 是整数。 让它们将 SYSREF 频率更改为80MHz 或80MHz/N

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim  

    很抱歉您迟到了,因为 这些日子是中国中秋节。

    我们的客户反馈说,他们曾尝试将 SYSREF 更改为40M,但同样的问题仍然存在,

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    让客户进行以下更改:

     对于第1页和第2页、地址= 0x5C 数据= 0x03

     对于第1页和第2页、地址= 0x24数据= 0x20

    请参阅随附的我使用的 DAC 寄存器设置文件、该文件在根据客户设置进行配置时未显示此问题。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_821_5F00_PLL_5F00_6.4_5F00_4x_5F00_200_5F00_ref.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    客户 已尝试地址= 0x5C 数据= 0x03 (对于第1页和第2页)和地址= 0x24数据= 0x20 (对于第1页和第2页)、但仍发生了 IQ 相位问题。 每次 在 FPGA 中复位 JESD IP 时、可能会发生相位错误过大的现象。 我认为它可能与 sysREF 有关。 是不是由 JESD 链构建中的不同步引起的?

    但我没有找到问题的根源和解决方法。  请提供更多建议

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    出现问题时、仅 FPGA JESD IP 复位还是也会复位 DAC? 在此复位期间、时钟是否中断?  

    客户能否尝试使用外部6.4GHz 时钟来查看问题是否可能与 DAC PLL 有关?

    他们能否执行随附文档第2节中的 NCO 测试来验证 SYSREF 时序是否符合相对于 DAC 时钟的设置和保持时间?

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../7723.Board-trouble_2D00_shooting-tips.docx