Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, IWR6843
大家好、我正在使用 mmWave Studio。
SensorConfig 选项卡上有两个我不理解的内容、因此我将向您提出一个问题。
RX 增益
什么是 RX 增益?
它是否表示 RX 天线可以接收的增益?
2.射频增益目标
什么是射频增益目标?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、这里:
总 RX 增益是射频增益和 IF 放大器增益之和。 射频增益目标允许用户 独立于总 RX 增益来控制射频增益、从而 使用户能够灵活地权衡线性度与噪声 系数。 在射频级的多个增益设置中、 固件校准算法使用使 射频增益尽可能接近用户编程的射频 增益目标的设置。
此信息可在位于 DFP 软件包文档目录中的 ICD 文档中找到。 要下载 DFP 软件包、请访问 https://www.ti.com/tool/MMWAVE-DFP
Zigang
大家好、我正在尝试使用 SDK 为 AWR1843制作一个程序。
RX 增益和射频增益目标可在 mmWave Studio 中更改。
(可能我将分别更改射频增益和 RX 增益)
SDK 指出、文档和 TI 的雷达编程模型中只能更改 RX 增益。
此外、它说 RX 增益固定为30dB。
这是最后一个问题。 (关于 SDK)
Rx 增益
是否可以更改 RX 增益?
2.是否有可独立更改射频增益的数据结构?
您好、Hiroyuki、
有关 RX 和射频增益的说明、请参阅以下链接主题:
(+) AWR1243:RX 增益和射频增益目标有何不同? 传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
(+) AWR6843:Rx 增益信息/说明-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
(+) AWR1243:Rx 增益-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
[引用 userid="488655" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1034827/about-rf-gain-and-rx-gain/3827118 #3827118"]您能告诉我们射频增益和放大器增益吗?[/quot]上述线程回显了 Zigang 在上一次答复中提供的信息。 若要了解有关这方面的更多信息、您还可以参阅毫米波接口控制文档。 以下是链接: mmWave-Radar-Interface-Control.pdf
您可以参考 AWR_PROFILE_CONF_SB API。
[引用 userid="488655" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1034827/about-rf-gain-and-rx-gain/3827118 #3827118">线性度和噪声分别是多少?上述术语是雷达器件常用的术语。 您可以使用本地站点搜索引擎查找相同的内容、有关噪声系数与增益的关系、您可以参阅相应器件数据表中的射频规格部分。
希望这能澄清您的顾虑。
此致、
石田
感谢你的帮助。
顺便说一下?
我也希望您回答以下问题。
RX 增益和射频增益目标可在 mmWave Studio 中更改。
(可能我将分别更改射频增益和 RX 增益)
SDK 指出、文档和 TI 的雷达编程模型中只能更改 RX 增益。
此外、它说 RX 增益固定为30dB。
这是最后一个问题。 (关于 SDK)
Rx 增益
是否可以更改 RX 增益?
2.是否有可独立更改射频增益的数据结构?
您好、Ishita
>该 SDK 指出,文档和 TI 的雷达>编程模型中只能更改 RX 增益。
>此外,RX 增益固定为30dB。
请参阅以下链接。
文件:/// C:/ ti/mmwave_sdk_03_05_00_04 / packages / ti/control / mmwavelink / docs/doxygen / html / structrl_profile_cfg__t.html
以下是对 RX 增益文献的引用。
B5:0代码用于 Rx VGA 增益
1 LSB = 1dB
有效值:对于 xWR1xxx:对于 xWR6x43、所有偶数值从24到52:所有偶数值从30到48 B7:射频增益目标的6代码(不适用于 IWR6843 ES1.0、
射频增益固定为34dB)。
对于 xWR1243 / xWR1443 / xWR1642 / xWR1843:00 --30dB
01 --34dB
10 -保留
11-26 dB
对于 xWR6843 ES 2.0:00 -30dB
01 ---33 dB
10 --36 dB
11--保留
B15:8保留
在 IWR6843 ES1.0器件中、Rx 增益不精确且未校准。
射频增益为34dB、总 Rx 增益可在28dB 至56dB 之间变化