This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频增益和 Rx 增益

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1034827/about-rf-gain-and-rx-gain

主题中讨论的其他器件:AWR1843IWR6843

大家好、我正在使用 mmWave Studio。
SensorConfig 选项卡上有两个我不理解的内容、因此我将向您提出一个问题。

RX 增益
什么是 RX 增益?
它是否表示 RX 天线可以接收的增益?

2.射频增益目标
什么是射频增益目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    总 RX 增益是射频增益和 IF 放大器增益之和。 射频增益目标允许用户 独立于总 RX 增益来控制射频增益、从而 使用户能够灵活地权衡线性度与噪声 系数。 在射频级的多个增益设置中、 固件校准算法使用使 射频增益尽可能接近用户编程的射频 增益目标的设置。

    此信息可在位于 DFP 软件包文档目录中的 ICD 文档中找到。  要下载 DFP 软件包、请访问 https://www.ti.com/tool/MMWAVE-DFP 

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >总 RX 增益是射频增益和 IF 放大器增益之和。
    您能告诉我们射频增益和 IF 放大器增益吗?

    >射频增益目标允许用户独立于总 RX 增益来控制射频增益、从而使用户能够灵活地权衡线性度和噪声系数。

    线性度和噪声分别是多少?
    此外、通过降低射频增益、线性度和噪声系数会发生什么变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在尝试使用 SDK 为 AWR1843制作一个程序。

    RX 增益和射频增益目标可在 mmWave Studio 中更改。
    (可能我将分别更改射频增益和 RX 增益)

    SDK 指出、文档和 TI 的雷达编程模型中只能更改 RX 增益。
    此外、它说 RX 增益固定为30dB。

    这是最后一个问题。 (关于 SDK)
    Rx 增益
    是否可以更改 RX 增益?

    2.是否有可独立更改射频增益的数据结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、  

    有关 RX 和射频增益的说明、请参阅以下链接主题:  

    (+) AWR1243:RX 增益和射频增益目标有何不同? 传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    (+) AWR6843:Rx 增益信息/说明-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛 

    (+) AWR1243:Rx 增益-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛 

    [引用 userid="488655" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1034827/about-rf-gain-and-rx-gain/3827118 #3827118"]您能告诉我们射频增益和放大器增益吗?[/quot]

    上述线程回显了 Zigang 在上一次答复中提供的信息。 若要了解有关这方面的更多信息、您还可以参阅毫米波接口控制文档。 以下是链接: mmWave-Radar-Interface-Control.pdf 

    您可以参考  AWR_PROFILE_CONF_SB  API。

    [引用 userid="488655" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1034827/about-rf-gain-and-rx-gain/3827118 #3827118">线性度和噪声分别是多少?
    此外、通过降低射频增益、线性度和噪声系数会发生什么情况?[/quot]

    上述术语是雷达器件常用的术语。 您可以使用本地站点搜索引擎查找相同的内容、有关噪声系数与增益的关系、您可以参阅相应器件数据表中的射频规格部分。  

    希望这能澄清您的顾虑。  

    此致、

    石田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    顺便说一下?

    我也希望您回答以下问题。

    RX 增益和射频增益目标可在 mmWave Studio 中更改。
    (可能我将分别更改射频增益和 RX 增益)

    SDK 指出、文档和 TI 的雷达编程模型中只能更改 RX 增益。
    此外、它说 RX 增益固定为30dB。

    这是最后一个问题。 (关于 SDK)
    Rx 增益
    是否可以更改 RX 增益?

    2.是否有可独立更改射频增益的数据结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、  

    我认为、也应在 SDK 中单独配置射频和 RX 增益。 您在哪里可以看到上述陈述?  

    我也会将此问题转交给我们的软件专家进行确认。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishita

    >该 SDK 指出,文档和 TI 的雷达>编程模型中只能更改 RX 增益。
    >此外,RX 增益固定为30dB。

    请参阅以下链接。

    文件:/// C:/ ti/mmwave_sdk_03_05_00_04 / packages / ti/control / mmwavelink / docs/doxygen / html / structrl_profile_cfg__t.html

    以下是对 RX 增益文献的引用。
    B5:0代码用于 Rx VGA 增益
    1 LSB = 1dB
    有效值:对于 xWR1xxx:对于 xWR6x43、所有偶数值从24到52:所有偶数值从30到48 B7:射频增益目标的6代码(不适用于 IWR6843 ES1.0、
    射频增益固定为34dB)。
    对于 xWR1243 / xWR1443 / xWR1642 / xWR1843:00 --30dB
    01 --34dB
    10 -保留
    11-26 dB
    对于 xWR6843 ES 2.0:00 -30dB
    01 ---33 dB
    10 --36 dB
    11--保留
    B15:8保留
    在 IWR6843 ES1.0器件中、Rx 增益不精确且未校准。
    射频增益为34dB、总 Rx 增益可在28dB 至56dB 之间变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    我不确定您是否有后续问题。 我是否可以认为这已解决、或者您是否需要有关的更多信息?

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aayush
    我们不应该在这里讨论编程增益设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    我只读了整个线程、并得到了您的问题的上下文。 让我来看看这个问题、并在星期一之前回复您。

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aayush。

    谢谢!