This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:更改外部 CLK 频率设置

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1036078/trf372017-change-the-external-clk-frequency-setting

器件型号:TRF372017

大家好、

我们希望使用 NXP 处理器来控制 TRF372017、并让锁存使能信号通知 TRF372017、如下图所示:

但是 NXP 处理器的 SPI 没有锁存使能引脚、是否可以将 SPI CS 连接到锁存使能并让 CS (在数据传输时始终保持高电平、拉至低电平)而不是锁存使能来传输 SPI 数据?

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    只要您可以在写入 SPI 数据和 SPI 时钟时将 SPI CS 引脚配置为逻辑低电平、就可以了。 NXP 处理器还需要确保图1和时序规格表中所述的建立/保持时间。

    -Kang