Other Parts Discussed in Thread: TRF372017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF372017 大家好、
我们希望使用 NXP 处理器来控制 TRF372017、并让锁存使能信号通知 TRF372017、如下图所示:
但是 NXP 处理器的 SPI 没有锁存使能引脚、是否可以将 SPI CS 连接到锁存使能并让 CS (在数据传输时始终保持高电平、拉至低电平)而不是锁存使能来传输 SPI 数据?

谢谢。