请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7988 尊敬的所有人
我对 AFE7988中的 RSSI 范围有疑问。
如果 RSSI 范围为0dB <= SNR、PFS_CW、最小值=-0.4dBm (f=3.6G、DSA=0dB) 且 SFDR=84dBFS、
那么、是否可以使用 RSSI =-0.4dBm 至-84.4dBm (84dB)?
另一方面、有一个 PSA_CW 项目、最大值= 18.5dBm (我不理解该项目。)
在这种情况下、DSA=18.9dB (=19dB)设置吗?
RSSI 范围从18.5dBm 变为-65.5dBm (84dB)?
背心吊衣