This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7988:关于针对 PFS_CW 项目的 RSSI 范围、最小值/ PFS_CW、最大值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1034319/afe7988-about-rssi-range-against-the-item-of-pfs_cw-min-pfs_cw-max

器件型号:AFE7988

尊敬的所有人

我对 AFE7988中的 RSSI 范围有疑问。

如果 RSSI 范围为0dB <= SNR、PFS_CW、最小值=-0.4dBm (f=3.6G、DSA=0dB) 且  SFDR=84dBFS、

那么、是否可以使用 RSSI =-0.4dBm 至-84.4dBm (84dB)?

 另一方面、有一个 PSA_CW 项目、最大值= 18.5dBm (我不理解该项目。)

  在这种情况下、DSA=18.9dB (=19dB)设置吗?

 RSSI 范围从18.5dBm 变为-65.5dBm (84dB)?


背心吊衣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我正确理解 RSSI、您将询问以输入为基准的最大动态范围。 对于以 dBm 为单位的输入、您对 RSSI 的理解是正确的。  

    [引用 userid="380980" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1034319/afe7988-about-rssi-range-against-the-item-of-pfs_cw-min-pfs_cw-max "]另一方面、有一个 PSA_CW 项、max = 18.5dBm、(我不理解此项。)

    这是可靠性输入范围。 当输入功率超过阈值时、DSA 和 LNA 旁路会自动启动以实现最大衰减、从而实现最大输入保护。