尊敬的所有人:
我对 TI 的产品系列有一些疑问:
1) 1) TI 是否具有适用于600MHz 至5GHz 频率范围的 LNA-IC? 是否有符合 AECQ 标准的器件? 如果是、您能否向我们发送一些相关信息?
2) 2) TI 是否有射频开关、这些开关在两个输入/输出之间进行切换? 如果电源电压被打开、如果它被连接至一个端口。 如果它打开、它会连接到另一个? 频率范围应与上述相同。 是否提供符合 AECQ 标准的版本?
3) 3)如果2)以下项目不可用:TI 是否具有引脚二极管和自导电 P 沟道 FET、以便我们自行制造元件集总成的开关? 频率范围与上述相同。 是否有任何符合 AECQ 标准的版本?
非常感谢您的参与。
此致、
Thomas Lutter