This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对产品系列有疑问

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/981386/question-about-product-portfolio

尊敬的所有人:

我对 TI 的产品系列有一些疑问:

1) 1) TI 是否具有适用于600MHz 至5GHz 频率范围的 LNA-IC? 是否有符合 AECQ 标准的器件? 如果是、您能否向我们发送一些相关信息?
2) 2) TI 是否有射频开关、这些开关在两个输入/输出之间进行切换? 如果电源电压被打开、如果它被连接至一个端口。 如果它打开、它会连接到另一个? 频率范围应与上述相同。 是否提供符合 AECQ 标准的版本?
3) 3)如果2)以下项目不可用:TI 是否具有引脚二极管和自导电 P 沟道 FET、以便我们自行制造元件集总成的开关? 频率范围与上述相同。 是否有任何符合 AECQ 标准的版本?

非常感谢您的参与。

此致、

Thomas Lutter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     我可以帮助回答第一个问题、另外两个问题之后、我将把这个话题转到相应的团队。 对于第一个要求、 下面 是您的要求的筛选列表。 您可以根据您的噪声要求和左侧列中的其他要求进一步筛选这些要求。 如果您能够澄清您的应用、它将有助于定制更适合您设计的产品。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    首先:非常感谢您的努力

    实际上、我要搜索的是适用于手机(5G)应用(600MHz 至5GHz)的 LNA-IC。 在最佳情况下、它已经预先匹配到50欧姆阻抗。 在最佳情况下、它符合 AECQ-100标准。

    您发送给我的链接是关于运算放大器的。 但运算放大器不适合该解决方案。

    此致、

    Thomas Lutter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

      感谢您提供有关应用的更多详细信息。 我将进一步研究这一点、看看我们是否有这些类型的产品、并在周一之前返回给您。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

      很抱歉耽误你的时间。 我们似乎很少 有适合 您有关 LNA-IC 的某些应用细节的产品、但遗憾的是、它们不符合 AECQ 标准。 请注意、以下是您的应用类别的参考设计概述、可帮助您进行未来设计。 我将把您的线程移到我们的开关和多路复用器组中。 他们可以帮助回答您的第二个和第三个问题。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的关注 TI P 沟道 MOSFET。 我们有一系列 P 沟道 FET、可通过以下链接找到它们。 我们的所有 FET 均未通过 AECQ 认证、我们也没有计划将其认证为汽车标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    跟进、了解您是否需要更多信息或对 TI 有其他问题。 请告诉我们您的问题是否已解决、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    再次感谢您关注 TI 产品。 我假设您的问题已得到解答、我将结束此主题。

    John Wallace