请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7769 请确认以下问题:
1. afe7769能否在下表中支持 jesd204C 的配置格式?
| 通道速率= 12.17G | 编码=64/66B | ||
| TX 速率=368.64M | M (TX)=8 | NP (TX)=16 | L (TX)=4 |
| RX 速率= 184.32M | M (RX)=8 | NP (RX)=16 | L (RX)=2 |
| ORX 速率=368.64M | M (ORX)=2 | NP (ORX)=16 | L (ORX)=1 |
| ORX 速率=368.64M | M (ORX)=4 | NP (ORX)=16 | L (ORX)=2 |
2.根据上表、TX/RX/FB 链中的向上采样滤波器、向下采样滤波器和射频滤波器是否可以适应上述 JESD 配置?
谢谢!