This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:配置格式使用案例 jesd204

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/976594/afe7769-configuration-format-use-case-of-jesd204

器件型号:AFE7769

请确认以下问题:

1. afe7769能否在下表中支持 jesd204C 的配置格式?

通道速率= 12.17G 编码=64/66B
TX 速率=368.64M  M (TX)=8 NP (TX)=16 L (TX)=4
RX 速率= 184.32M M (RX)=8 NP (RX)=16 L (RX)=2
ORX 速率=368.64M M (ORX)=2 NP (ORX)=16 L (ORX)=1
ORX 速率=368.64M M (ORX)=4 NP (ORX)=16 L (ORX)=2

2.根据上表、TX/RX/FB 链中的向上采样滤波器、向下采样滤波器和射频滤波器是否可以适应上述 JESD 配置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、器件可以支持它。 请参阅数据表表表21、22、25和26。

    2.是的。