大家好、我在柏林的一个团队中工作、该团队在夜间将机器人部署到疗养院以支持员工。 我们想评估雷达在 感测居民通过墙壁的呼吸频率时的使用情况。 我们受到了 Dina Katabi 工作(例如生命无线电、射频捕获、射频-头像等)的启发、他们能够估计人体姿势以及心率+穿墙呼吸。 我们正在尝试使用 软件定义无线电(SDR)的类似 FMCW 方法 、但由于 没有现成的低于10GHz 的 FMCW 雷达硬件、因此可能需要切换到 CW/UWB/SFCW 或 WiFi。 我们正在探索 TI 的雷达是否对我们有用、但是77GHz 和60GHz 变体的频率过高、无法很好地穿透墙壁、 我们发现、很多时候需要低于10GHz 甚至低于3GHz、才能在墙壁上实现最佳的穿透效果。 我们希望在墙壁后面的长达8m 的时间内执行此操作。 这些是我们的要求。
我是和一个在电信领域工作的朋友交谈的、他提到 TI 将能够"让您在他们的开发板(扩展[外部时钟等])上生成低于10GHz 的频率"。 如果这是可能的话、我很乐意讨论更多这方面的内容并回答问题。