This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 穿过墙壁的生命体征估算

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/987122/vital-sign-estimation-through-walls

主题中讨论的其他器件:IWR6843ISKIWR6843

大家好、我在柏林的一个团队中工作、该团队在夜间将机器人部署到疗养院以支持员工。 我们想评估雷达在 感测居民通过墙壁的呼吸频率时的使用情况。 我们受到了 Dina Katabi 工作(例如生命无线电、射频捕获、射频-头像等)的启发、他们能够估计人体姿势以及心率+穿墙呼吸。 我们正在尝试使用 软件定义无线电(SDR)的类似 FMCW 方法 、但由于 没有现成的低于10GHz 的 FMCW 雷达硬件、因此可能需要切换到 CW/UWB/SFCW 或 WiFi。 我们正在探索 TI 的雷达是否对我们有用、但是77GHz 和60GHz 变体的频率过高、无法很好地穿透墙壁、 我们发现、很多时候需要低于10GHz 甚至低于3GHz、才能在墙壁上实现最佳的穿透效果。 我们希望在墙壁后面的长达8m 的时间内执行此操作。 这些是我们的要求。  

我是和一个在电信领域工作的朋友交谈的、他提到 TI 将能够"让您在他们的开发板(扩展[外部时钟等])上生成低于10GHz 的频率"。 如果这是可能的话、我很乐意讨论更多这方面的内容并回答问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI 拥有基于毫米波的器件、评估 硬件和示例软件、可帮助您快速开始设计。

    请参阅以下演示: https://training.ti.com/mmwave-vital-signs-lab

    传感器能够穿透不同种类的非金属物体: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AB64dFbicd2BPc23jvVjcg__VLyFKFf__LATEST

    对于硬件:

    IWR68433器件在 ISM 频带工作

    用于评估的 IWR6843ISK

    软件:

    工业工具箱: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJoMGA2ID9pCPWEKPi16wg__VLyFKFf__LATEST

    相关实验室/演示:  人数统计、上述链接下方的生命体征

    希望这能帮助您快速入门。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    很抱歉耽误你的时间。 感谢您的回复和所有信息+链接。 我深入研究了这些问题。 我们通过 门收到了当前客户群的呼吸检测需求。 因此,我们正在与柏林的 Charite Universitatssidezin 和"Zukunft der Pfice"集群的最终用户合作伙伴一起组织几个试点项目,以验证其可行性。 TI 进行了大量生命体征估算并通过细阻进行估算、但两者不能结合(我们的用例)。 我知道物理中有两个主要因素影响波的入射墙:

    1.输电功率
    2.频率(穿透越高)

    我知道 TI 销售的最常见和频率最低的雷达是 60GHz 下的 IWR6843。 但是、是否有任何解决方案可将其降至10GHz 以下、从而实现最佳的壁式渗透率? 降频转换? 另一个可以在较低范围内工作的线性调频脉冲发生器芯片? 我认为必须有一些硬件解决方案。 我很高兴进一步讨论这一点、并可以随时提出澄清问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经通过干燥的墙壁尝试了这些演示、它们的工作几乎没有改动。 请注意、TI 提供的实验/演示是展示该技术的示例、以及器件上感应和处理可能实现的功能。 用户可以采用我们的基线代码、并进一步对其进行自定义和增强、以满足其应用需求、例如、应用定制需要针对基于障碍物/干扰的场景调整处理和传感。

    我们当前的器件产品系列基于77Ghz 和60GHz 范围、适用于基于 FMCW 的雷达传感器。 TI 可能有其他器件专门用于其他应用并利用不同频带、但这些器件不是基于 FMCW 雷达的器件。

    60GHz 范围适用于 ISM 频带、大多数法规允许使用生命体征等应用。 请检查特定区域/区域的规定以确定允许的 EM 频谱。

    希望这能帮助您解决您遇到的直接问题、我们的代码库是开放的、我们欢迎您使用提供的信息开始评估和开发。

    谢谢、

    Vaibhav