This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:缺少一些数据

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/998936/awr2243-some-data-are-missing

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-DSP-EVMMMWCAS-RF-EVM

你(们)好

 

我参考"mmwave_studio 03_00_00_14"的"mmwave_studio 级联_user_guide.pdf"、使用 MMWCAS-DSP-EVM/MMWCAS-RF-EVM 进行了测试。

 

当我在"Periodicty=1M"条件下进行测试时、写入 SSD 的一些数据丢失。

即使我更改了 n_files_allocation 的设置值、问题也未得到解决。

但是、如果我减小了帧频率。 从1ms 更改为10ms、则问题得到了很大改善。

 

数据从 AWR2243TDAxSSD 传输。

我认为、在数据路径上方的某个位置、数据传输速率是不够的。

我附上了日志 file.e2e.ti.com/.../log.txt

如何通过保持"Periodicty=1M"的条件来改进它?

请建议我使用一些雷达 API 命令或配置来解决该问题。

 

数据速率为1ms 频率:

ADCbit (16)* Iq (2)* 1DFFT (256)* RxAnt (4)*级联(4)*线性调频脉冲(2)*帧(1000)= 262144000位/秒

谢谢、此致、

Tsurumoto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsurumoto-San、您好!

    请给我一些时间来研究您的配置。 我将在2天内回复您。

    感谢您的耐心等待。

    此致。

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ishita

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsurumoto-San、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    在线性调频脉冲配置中、需要确保每个通道的 CSI-2数据速率< 600Mbps。

    您是如何推断帧丢失的、以及在每次迭代中该丢失是固定的?

    此致、

    石田