主题中讨论的其他器件:MMWCAS-DSP-EVM、 MMWCAS-RF-EVM、
你(们)好
我参考"mmwave_studio 03_00_00_14"的"mmwave_studio 级联_user_guide.pdf"、使用 MMWCAS-DSP-EVM/MMWCAS-RF-EVM 进行了测试。
当我在"Periodicty=1M"条件下进行测试时、写入 SSD 的一些数据丢失。
即使我更改了 n_files_allocation 的设置值、问题也未得到解决。
但是、如果我减小了帧频率。 从1ms 更改为10ms、则问题得到了很大改善。
数据从 AWR2243⇒TDAx⇒SSD 传输。
我认为、在数据路径上方的某个位置、数据传输速率是不够的。
我附上了日志 file.e2e.ti.com/.../log.txt
如何通过保持"Periodicty=1M"的条件来改进它?
请建议我使用一些雷达 API 命令或配置来解决该问题。
数据速率为1ms 频率:
ADCbit (16)* Iq (2)* 1DFFT (256)* RxAnt (4)*级联(4)*线性调频脉冲(2)*帧(1000)= 262144000位/秒
谢谢、此致、
Tsurumoto。